全球功率半导体和管理方案领导厂商国际整流器公司(International Rectifier,简称IR) 日前宣布推出车用600V IC AUIRS2334S,适合包括高压压缩机(HVAC)和风扇在内的三相变频电机驱动应用。
AUIRS2334S具备一个先进的输入滤波器,从而提升器件处理信号的输入/输出脉冲的对称性。其它重要功能还包括固定死区时间的集成保护电路、击穿保护电路,以及在VCC低侧和所有VBS高侧浮动电源上的欠压锁定保护。该器件并具有负瞬变安全操作区(NTSOA),因而可以充分应对在正常操作和保护模式下可能出现的负瞬变的情况。
IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“AUIRS2334S具备紧凑封装、高度集成和全面保护的特点,与采用三个半桥式驱动器的解决方案相比,AUIRS2334S为车用三相变频电机驱动应用提供的解决方案更为小巧和坚固。”
新器件采用专有的HVIC和锁存免疫CMOS技术,可以加固整体单片式结构。逻辑输入与CMOS或LSTTL输出相兼容,低至3.3V。输出驱动器具有一个针对小驱动跨导而设的高脉冲电流缓冲级。传播延迟相互匹配,从而简化了高频应用中的使用。浮动通道则可被用来驱动高达600V高侧配置中的N沟道功率MOSFET或IGBT。
所有IR汽车级IC产品都遵循IR要求零缺陷的汽车质量理念,并经过了动态和静态器件平均测试及100%自动晶圆级目视检查。新器件符合AEC-Q100标准,采用的物料清单环保、不含铅,并符合电子产品有害物质管制规定(RoHS) 。