详情页
首页>资料大全>企业资讯
Q1+20大半导体厂商排名,高通超越TI
国际电子商情    发表于   2012-05-16

据市场调研公司IC Insights,无厂半导体公司高通季度芯片销售额排名升至第五,超过了德州仪器等其它厂商。

季度高通半导体销售额为30.6亿美元,比2011年季度增长56%。同比增长强劲,部分归因于收购Atheros Communications Inc.,该交易于2011年第二季度完成。

据IC Insights,10家芯片厂商中的其它几家,季度芯片销售额均未实现同比增长。

高通2008年第三季度首次跻身10大芯片厂商之列,之后用了略多于三年的时间即升至第五。高通是进入10大芯片厂商之列的首家无厂芯片供应商。

据IC Insights,2011年高通芯片销售额排名第七。在Gartner Inc.的排名中,高通位居第六,这个排名不包括半导体代工厂商。

IC Insights认为季度高通表现出色,主要是因为智能手机销售强劲,许多智能手机都采用高通的芯片。IC Insights表示,今年高通销售额有望超过120亿美元。

IC Insights表示,季度英特尔仍然遥遥,是的芯片供应商。IC Insights表示,英特尔扩大了第二名三星电子的幅度,销售额比后者高出68%,而2011年全年销售额比三星高48%。

台积电仍然是的半导体代工厂商,优势明显,季度销售额为35.7亿美元。据IC Insights的排名,台积电在所有芯片供应商中继续排名第三。Insights的排名包括在其McClean报告的5月更新版之中。

IC Insights 公司表示,Globalfoundries Inc.目前是第二大纯芯片代工厂商,季度首次成为的20家芯片厂商之一。据IC Insights 公司,Globalfoundries的季度销售额为8.4亿美元,在所有芯片厂商中排名第19。

据IC Insights公司,联电排名第持在第20,尽管其季度销售额同比下降16%。据IC Insights公司,今年季度是三家纯芯片代工厂商的排名在同一个季度中首次全部进入前20。

Globalfoundries进入前20,取代了今年稍早申请破产的日本尔必达。IC Insights表示,尔必达季度销售额同比下滑34%。

尔必达的托管人目前正在与美光讨论能否收购尔必达。美国美光季度芯片销售额排名降至第10,销售额同比下降4%。据IC Insights公司,如果美光收购尔必达,其年度销售额可以增加25-30亿美元,排名将升至第八或第九。

IC Insights公司表示,在20大半导体厂商中,四大内存供应商的季度销售额均同比下降。三星与SK Hynix Inc.(前海力士半导体)的季度销售额同比下降幅度都是两位数。

IC Insights公司表示,如果这三家纯代工厂商不包括在20大厂商之列,则夏普、Marvell Technology Group Ltd.和Rohm Semiconductor将入列。

IC Insights公司表示,20家芯片供应商的季度销售额合计为522.8亿美元,比2011年季度减少4%。IC Insights公司目前预测,2012年整体芯片市场比2011年增长6%,2013年增长预计加快。IC Insights公司表示,虽然季度20大厂商的销售情况普遍令人失望,但IC Insights以及芯片供应商自身均预计从第二季度开始今年销售情况将不断改善。

据IC Insights公司,20大芯片供应商中的多数似乎都已经在季度或者2011年第四季度触及半导体产业下行周期的底部。如果全球经济至少能保持缓慢增长势头,不重新陷入衰退,则2012年剩余时间内半导体产业及半导体供应商的前景看来很光明。

 

标签: 半导体厂商排名 TI Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续