详情页
首页>资料大全>企业资讯
AOI系统将IC基板与高端HDI的生产带入15μm的时代
国际电子商情    发表于   2012-05-16

奥宝科技有限公司是为印刷电路板(PCB)提供生产方案的供应商。奥宝科技今日宣布发布的Ultra Fusion™ 200自动化光学检测(AOI)系统。作为公司旗舰产品Fusion™ AOI产品线的系统,Ultra Fusion™ 200在保证高产的前提下,精细可检测到15μm的检测能力,满足IC基板与高端HDI更精细的生产,体现了其杰出的性能。

奥宝科技有限公司PCB部门总裁Richard Klapholz先生说:“随着PCB行业的生产要求越来越复杂,对产品的性能要求越来越高,我们的客户需要创新的生产工具以开发新的生产功能,在保证盈利的同时达到生产所需的高品质与高效率。我们的愿景是创造一个PCB新世界,而作为我们愿景的不可分割的一部分,Ultra Fusion 200在保证产量的前提下实现了效的检测成果,从而实现了IC基板与高端HDI检测的低扫描成本,并确保能够大幅提高产量。”

借助强大的Multi-Image Technology™,Ultra Fusion™ 200大大减少了假点,相较于传统的AOI效果,降低了70%的假点率。与传统的的AOI(黑白灰阶)不同,Fusion系统使用不同的灯光、从各个角度进行检测,从而检视出其他系统所看不到的细节。凭借一个特别设计的创新光学探测头,Ultra Fusion能够适应半加成流程(SAP/mSAP)和Any-layer的要求。获得专利的真空台面能够支持多种材料,限度地实现了灵活检测。借助系统的在线检修功能,Ultra Fusion™ 200能够快速便捷地检测缺点,有效减少了搬运过程中的损坏。该系统的智能参数设置改变了传统的AOI设置流程 – 从反复检测法转变为一个单循环,限度地减少了流程步骤。

标签: AOI系统 自动化光学 高端HDI Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续