详情页
首页>资料大全>企业资讯
英特尔宣布移动处理器及芯片未来发展计划
国际广播网    发表于   2012-05-24

 

 

英特尔日前发布了其智能手机处理器的发展前景的详尽计划,并承诺将使用技术以保证移动设备的低功耗需求。

高端低端并进 处理器将采用双向发展计划

周四在加利福尼亚的投资者会议上,英特尔详述了其未来两年的计划。其广泛应用于手机的Atom处理器Medfield目前有三个主要客户――Lava国际和摩托罗拉,另外联想也在洽谈当中。目前,基于ARM的手机已有的95%份额,所以英特尔只有进一步提高其性能和功耗效率才有可能与之竞争。

英特尔透露称该公司将采取双向发展模式,一方面重点发展为高性能手机和平板电脑,另一方面努力把Atom推向经济实惠,并服务于低端智能手机市场,英特尔表示曾在很大程度上忽略了这一领域,而大多数手机的增长产生于新兴市场,英特尔必须要从ARM的这一领域争夺市场。

性能大幅提升 并将推出低功耗芯片

另外,英特尔承诺明年将发布一个完全集成的芯片,采用新的22nm工艺,可以降低能源消耗并提高紧密性。该芯片将成为1GHz Atom Z2000的后续产品,但目前该产品尚未计划对手机服务。针对高端市场,英特尔将于今年发布Atom Z2580智能手机芯片。3G智能手机方面,两款32nm工艺的芯片性能都将有大幅提高,Xolo X900将载有双核心处理器并支持LTE,而单核心的Z2460芯片性能也将提升一倍。

值得一提的是,明年英特尔还将将为高性能智能手机推出代号为Merrifield的低功耗Atom芯片。这将采用22nm工艺、英特尔新的3D晶体管技术以及其即将推出的新处理器设计,该公司认为这种新的组合将产生新品种的移动设备。英特尔高管Mike Bell表示,它将支持一个给用户更“身临其境的体验”。

英特尔首席执行官Paul Otellini告诉投资者,在未来两年智能手机芯片的开发将以两倍于摩尔定律的速度发展,而单芯片上的晶体管数量每两年将翻一番。

标签: Mouser代购 Digikey代购 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续