5/22/2012, 加拿大集成光模块技术开发商OneChip光子公司今天宣布其基于光子集成技术PIC的40GBase-LR4和100GBase-LR4接收芯片将在下半年接受合作伙伴的样品测试申请。这些芯片将让光模块开发商开发出更加经济有效的1300nm 10公里以内的40G和100G LR4光模块。OneChip的单片PIC芯片在一片InP平台上集成了40GBase-LR4和100GBase-LR4接收的所有主动和被动器件,非常适合于数据通信应用,尤其是高密度数据中心互联应用。
OneChip同时表示其40GBase-LR4和100GBase-LR4发射芯片也将在年内推出。这些芯片将内置针对1271,1291, 1311, 1331nm波长的光斑转换器,以提高和DFB激光器的耦合效率。
相关阅读
·
台媒:半导体产业将迎来这个大商机...
2019-11-05
·
究竟是什么,让新品研发时间缩短一...
2019-11-05
·
MAX232cse芯片介绍
2019-10-22
·
高端数模转换芯片多少钱...
2019-10-17
·
国内电容器生产厂家排名...
2019-10-15
·
贴片排阻有方向及正负极吗...
2019-06-13
·
云汉芯城网站服务规则修订通知...
2019-05-23
·
耐磨热电阻基础知识解析...
2019-04-18
·
表面电阻率基础知识
2019-04-11
·
取样电阻有什么用
2019-04-11
·
什么是标准电阻
2019-04-10
·
铠装热电阻知识解析
2019-04-10
·
铜线电阻率信息大全
2019-04-09
·
方块电阻知识解析
2019-04-08
·
金属电阻率知识解析
2019-04-08
·
绝缘电阻测试仪有哪几种...
2019-04-04
·
色环电阻识别及精度
2019-04-04