详情页
首页>资料大全>企业资讯
ST推出第二代NFC控制器
电子工程网    发表于   2012-05-25
意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)推出第二代近距离通信(Near Field Communications, NFC)控制器。意法半导体表示,配合丰富的安全单元产品组合,新款IC将加快全新的智能手机安全非接触式应用和服务时代的到来。

近距离通信技术可把智能手机等移动设备无线连接到各种非接触式智能卡和设备,手机支付是被认为是近距离通信技术近期主要应用之一。据Juniper Research市场研究机构的报告,2012年后,全球通过NFC完成的交易价值将超过300亿美元。近距离通信支持读取/写入(reader/writer)、点对点(peer-to-peer)和卡仿真(card-emulation)模式,能够通过客户的智能手机提供很多附加的创新服务和个性化的市场营销活动。

意法半导体的新一代NFC控制器芯片ST21NFCA支持所有的NFC使用案例,能够协调存储在不同位置的多个NFC安全应用,例如,SWP-SIM和SWP-microSD卡或嵌入式安全单元。相应的NFC软件栈运行在终端设备主处理器上,可支持不同版本的谷歌安卓装操作系统,包括的安卓冰淇淋三明治操作系统,以及即将上市的Microsoft Windows 8 操作系统。新一代控制器与意法半导体的各种安全单元芯片完全兼容。

意法半导体的安全单元产品系列基于Secure ARM SC300 32位内核,内置闪存容量从512KB到1.2MB;并已取得的EMVCo和Common Criteria EAL5+ 安全认证。产品性能满足当前先进的Java Card 3.0.1和Global Platform GP2.2安全操作系统要求,这两个安全系统能够让不同的服务提供商访问同一个安全单元。

这些安全单元 芯片 可以设计成各种形状,包括SWP-SIM、SWP-MicroSD、嵌入式安全单元和集成NFC控制器的先进系统级封装解决方案。

意法半导体安全单元产品全系可选择配备MIFARE ClassicTM 和MIFARE DESFireTM 支持功能,这两项技术能够让客户的终设计符合全球目前应用广泛的车票和门票售检票方案。

ST21NFCA控制器配合ST33产品系列涵盖全部NFC使用案例,满足NFC对手机厂商和移动网络运营商的技术要求,限度地降低开发工作量,缩减产品上市时间,确保解决方案能够满足不断发展的NFC市场的未来需求。

本文提及的产品目前已全部量产。ST21NFCA采用4.5 x 4.5mm BGA64或5 x 5mm QFN32封装。订购内置安全单元的系统级封装,需要提交专门的订单。(相关阅读: 芯片代购 )

MIFARE ClassicTM和 MIFARE DESFireTM是 恩智浦半导体在美国和其它地区的注册商标,未经许可,不得使用。
标签: NFC Digikey代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购 <a href="http://www.ickey.cn/">IC小批量采购</a>

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续