详情页
首页>资料大全>企业资讯
中国iNEMO校园设计大赛:意法半导体积极培养新一代工程师
EDN China    发表于   2012-05-28

大赛旨在推动 MEMS 传感器 应用创新, 在大学生和青年工程师中发展培育创新人才

意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)今天宣布 2012年中国 iNEMO校园设计大赛拉开帷幕。以意法半导体屡获殊荣 的iNEMO智能多传感器技术为设计平台,iNEMO校园设计大赛的宗旨是在中国的大学生和青年工程师中支持和推广创新MEMS设计概念。

意法半导体的iNEMO是独一无二的具有10个自由度的MEMS传感器应用评估开发工具。评估板整合了3轴线性加速度传感器、3轴角速率传感器、3轴磁场运动传感器以及压力/高度传感器,所有的传感器均由STM32 32位微控制器控制。在一个平台内整合多轴传感器、处理功能、专用软件和无线接口,可使各种应用设备的功能和性能实现跨跃式突破,例如,游戏机、人机界面、机器人、便携导航设备和病患监护设备等。 (拓展阅读: 芯片代购

意法半导体大中华区和南亚区 模拟 、MEMS和传感器产品事业部副总裁Patrick Boulaud表示:“2011年首届中国iNEMO校园设计大赛得到了热烈的反响,近100名学生和青年工程师提交了57件作品。我们亲眼目睹了中国大学生和青年工程师的创新和创造能力。延续去年的成功经验,今年意法半导体将继续举办第二届iNEMO校园设计大赛,履行在全球的大学生和青年工程师中发展培育创新人才的承诺,进一步推动MEMS产业增长。中国iNEMO校园设计大赛是意法半导体证明其实现全球创新和卓越的承诺的又一个范例。”

iNEMO校园设计大赛从即日展开,将于2012年11月22日结束。大赛将根据创意设计的功能性、实用性、执行性、创造性、方案陈述和终的现场演示等方面,评出6个秀的iNEMO设计。奖金总额超过62,000元人民币 。

意法半导体是MEMS的一站式供应商,完整的产品组合涵盖加速度计、陀螺仪、压力传感器、磁传感器和麦克风传感器。2012年2月,意法半导体MEMS传感器出货量突破20亿大关,再一次证明了其在消费电子和便携设备MEMS市场的领导地位。

标签: 意法半导体 iNEMO校园设计大赛 Mouser代购 <a href="http://www.ickey.cn/">IC小批量采购</a> 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续