详情页
首页>资料大全>企业资讯
英伟达+(NVIDIA+)+Icera+调制解调器芯片组+在+AT&T+LTE+网络上通过验证
和讯科技    发表于   2012-05-29

 

2012年5月24日—美国加利福尼亚州圣克拉拉市—

英伟达今天宣布,用于平板电脑和蛤壳式设备的英伟达? (NVIDIA?) Icera? 410 LTE 多模数据调制解调器芯片组已经通过了测试和验证,可在AT&T 4G LTE 网络上工作。

AT&T 资格测试有助于确保产品制造商能够自信地选择联网设备中所使用的芯片组、快速令终产品符合标准。

英伟达移动通信高级副总裁Stan Boland 表示:“通过AT&T 的验证是一项重大成就,它为今明两年使用AT&T 网络的英伟达Icera LTE 设备铺平了道路。”

英伟达? Icera 410 LTE 调制解调器让平板电脑和蛤壳式设备能够实现超快的Web 浏览、视频流式传输以及多玩家游戏体验。它是在英伟达软件定义的无线电基带处理器中实施4G LTE 的首款Icera 调制解调器。该芯片组连同多模无线电接收器一起以二类数据传输率(50Mbps) 提供4G LTE、4G HSPA+、3G 以及2G 兼容性。

标签: 芯片 Mouser代购 Digikey代购 小批量芯片 芯片代购 <a href="http://www.ickey.cn/">小批量IC采购</a> ICKEY <a href="http://www.ickey.cn/">IC代购</a>

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续