详情页
首页>资料大全>企业资讯
价格下跌或使半数中国LED芯片厂商破产
我爱研发网    发表于   2012-05-29
腾讯科技讯(马乔)北京时间5月28日消息,据路透社网站周日报道,在中国市场,产能过剩和不断下跌的价格或将宣告半数中国LED平板芯片厂商的末日就要来临。而具有国企背景的少数大型厂商则很可能会渡过难关。

小企业走向破产

业内分析师指出,全球电视机和电脑销量的不断下滑可能促使今年的LED平板芯片价格下降20%,而对于中国小型LED芯片生产商来说,产业整合或倒闭则成为仅有的选择。

分析师还指出,由于能够继续享受到政府补贴和鼓励性政策倾斜,少数LED芯片制造领域的大型国企很可能渡过这一难关,其中就包括中国顶级LED芯片厂商厦门三安光电(Sanan Optoelectronics)和广东德豪润达电气股份有限公司(Elec-Tech International Co., Ltd,以下简称“德豪润达”),前者的市值高达28亿美元。

投资机构野村证券(Nomura)分析师安妮-李(Anne Lee)表示:“中国希望这些大型国有企业在产业重组的过程中生存下来。”

对于大多数中国LED芯片厂商而言,中国政府正在慢慢收紧鼓励性政策,包括减税、免费土地和超过16亿美元的LED芯片生产设备资金。而这些政策已经在三年多的时间里保障了中国LED芯片制造产业的良性发展。(相关阅读: 元器件IC代购 )

唯冠国际控股有限公司(Proview International Holdings Ltd., 简称“唯冠国际”)也深陷LED价格下跌和激烈市场竞争的泥潭之中。包括杭州士兰微电子股份有限公司(Hangzhou Silan Microelectronics Co., 以下简称“杭州士兰”)和佛山国星光电股份有限公司(Foshan NationStar Optoelectronics Co., Ltd., 以下简称“佛山国星”)在内的其他LED厂商的业绩也都受到了市场竞争的严重影响。唯冠国际在中国内地的子公司深圳唯冠正与苹果在中国市场展开iPad商标注册诉讼战。

截至上周五收盘,杭州士兰的股价在上海股票交易所的常规交易中下跌2.9%,报收于每股10.10元人民币;佛山国星的股价在深圳股票交易所的常规交易中下跌了1%,报收于每股8.10元人民币。两家公司的股价在过去一年的累计跌幅都超过了30%。

产业观察人士指出,目前很多中国LED芯片工厂正在以50%的生产能力运营,在2009年和2010年行业繁荣时期利用扶持资金购买的大约700台芯片加工设备有一半处于闲置状态。

根据分析师的估计,在过去的一年里,产能过剩已经导致数百家中国小型LED照明企业关门停业。

中国半导体照明行业协会(semiconductor lighting association)执行副主席鲍恩忠表示:“中国的金融政策没有给予中小企业足够的支持。我们也许会看到更多工厂关门倒闭。”

大企业获高额补贴

中国政府执行的补贴政策已经帮助中国LED组件封装占全球市场的份额在去年同比增长了两倍,从2010年的2%增长到6%。中国的LED组件包括芯片、连接线和导电胶粘剂等。

厦门三安光电2011年的净利润同比翻了一倍多至9.36亿元人民币(约合1.4752亿美元。分析师指出,这都要归功于从政府获得的约18亿人民币的补贴。而广东德豪润达2011年的净利润也同比翻了两番至3.923亿人民币。

分析师表示,这些大型LED企业总共持有近20亿元人民币的现金,因此可以在市场需求疲软的情况下加紧扩大产能,以便在中国计划于今天推出的、由政府提供资金支持的LED照明项目中获得更大的份额。

瑞银(UBS)在一份报告中称,广东德豪润达已新增了50个用于生产LED芯片的金属有机物化学气相沉积(MOVCD)设备,而今年还将增加100个。三安光电也计划增加这类设备的数量。

中国科技部此前表示,计划到2015年时使中国LED产业的规模扩大至5000亿元人民币(约合791亿美元)。分析师指出,2011年,中国这一产业的规模为310亿元人民币,而产业整合已经势在必行。

实力较弱的公司的倒闭将有利于规模较大、获政府支持的LED公司的发展。在亚洲许多竞争对手报告利润下降和亏损的时候,中国的这些LED大公司将能够更好地与台湾地区的晶元光电和韩国的LGInnotek等地区性竞争对手展开竞争。

明年趋势仍难乐观

市场对LED芯片需求的周期性下降和市场仍然保持50%的供过于求的状况仍将继续会给LED芯片的价格和利润率带来影响。(相关拓展: 芯片小批量采购 )

尽管今年早些时候,市场对LED芯片的需求出现季节性增长,但市场基本面仍表现疲软。

根据瑞银的一份报告显示,台湾地区LED厂商4月份的营收环比增长率下降至3%,低于3月份时的12%。这些公司在全球封装LED芯片市场的份额约为19%。

汇丰银行分析师杰瑞-蔡(Jerry Tsai)表示:“随着背光技术的改进,电视机和显示器中使用的LED将减少,市场将会迎来真正的需求问题。如果今年的LED产品价格再下降20%,那么行业明年将面临的更大困境就可想而知了。”

标签: LED 芯片厂商 Mouser代购 Digikey代购 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续