详情页
首页>资料大全>企业资讯
美开发出尺寸柔性OLED显示屏
电子工程专辑    发表于   2012-06-04

美国亚利桑那州立大学的柔性显示器中心(Flexible Display Center, FDC)宣布,已开发出一款据称是全球尺寸的柔性彩色有机发光显示屏( OLED )原型。该显示屏对角线尺寸为7.4英吋,采用先进的混合氧化薄膜晶体管(TFT)技术,是由FDC与美国陆军研究实验室的科学家共同开发。

该显示器也代表着美国国防部开发全彩、全动态柔性显示器,以应用在更轻薄、可弯曲和高度坚固设备中的重要目标。

“这是一个柔性显示技术制造方面的一大重要突破,”FDC总监Nick Colaneri说。“此次开发出的原型,意味着高性能、柔性、全彩OLED显示屏幕正在加快其商业化进程。”

混合氧化物TFT为显示器提供了极具成本效益的制造方法,可开发出高性能、具备鲜艳色彩、视讯效果的显示器,同时还能降低功耗与提高开关速度。此外,混合氧化物TFT可以使用现有的非晶硅生产线,因而毋须专用的设备,进一步提高了成本竞争力。(拓展阅读: 全球IC采购网

“FDC一直希望以现有的制程开发出更高性能的柔性显示技术,”Colaneri说。“这个目标驱使我们开发出基于混合氧化物TFT的彩色柔性显示器,未来该显示器还可能成为取代低温多晶硅的彩色显示产品。”


作者:Joy Teng/台湾

标签: 柔性显示屏 OLED TFT显示 Mouser代购 Digikey代购 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续