详情页
首页>资料大全>企业资讯
外媒称中国制造商给美军用芯片装后门程序
电子工程世界    发表于   2012-06-04

外媒称,剑桥大学的一个研究小组找到证据,证明中国制造商在美国军用电子芯片上植入“后门程序”——即未经授权的访问机制。

据澳大利亚IT新闻网站报道,研究人员谢尔盖·斯科罗博加托夫说,他的研究小组利用“突破硅片扫描技术”,发现中国制造商在一种军用芯片上植入一个“以前未知的后门程序”。这种芯片通过一个密钥加密和上锁,从而使其能够被任意“重编程”和失效。他的研究小组设法取得了这个密钥。

斯科罗博加托夫没有提供制造商的名称,但称这种芯片广泛用于许多军用系统中,如武器、核电站系统等。他说,这个后门程序可以变成一种先进的震网病毒武器,可以攻击数以百万计的系统。

近,澳大利亚政府根据澳大利亚安全情报局和国防部提出的建议,禁止中国的网络供应商华为公司直接向国家宽带网络提供部件。澳大利亚的“隐私捍卫者”称,中国早在2005年就打算在其生产的部件中安插“中间装置”。

但埃拉塔安全咨询公司驳斥了斯科罗博加托夫的说法,称这个所谓的后门程序是一种众所周知的调试芯片的方法。该公司总裁罗伯特·格雷厄姆说,所讨论的这种芯片是美国美高森美—爱特公司生产的ProASIC3芯片,这是一种现场可编程门阵列(FPGA),能够很容易地进行重编程,它用在通常运行嵌入式Linux的智能装置中。(拓展阅读: IC电子采购

格雷厄姆说,任何进行物理访问的人都有可能利用这个众所周知的后门程序来对芯片上的数据进行重编程。他的结论是,虽然中国可能破坏芯片来窃取其中的知识产权,但认为他们做这些事是为了攻击美军,那只是凭空想象。

另据美国《华盛顿时报》网站报道,参议院军事委员会再次提醒美国人,假冒的进口电子部件已经在美国重要的军事系统中“泛滥”了多年。该委员会5月21日的一份报告讲述了仅2009年和2010年,工作人员就发现了超过100万件“可疑”部件将被用于或者已经安装到多种军用飞机上,甚至五角大楼的反弹道导弹系统中。这些可疑部件中超过70%都可追踪到中国。

美国工商理事会的研究显示,2010年时,来自中国的产品控制了在美国防务产品中广泛使用的大量民用电子部件的美国市场将近28%的份额。

标签: 美军芯片 Mouser代购 Digikey代购 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续