详情页
首页>资料大全>企业资讯
电源管理IC:本土企业崭露头角
电子工程网    发表于   2012-06-04

2011年全球 电源管理 芯片市场销售额为136.6亿美元,同比增长5.3%,继续保持增长势头。然而,由于2011年欧美债务危机持续发酵导致整体消费水平不足,下游电子产品的需求并没有得到充分释放,从而使得上游电源管理芯片市场的发展较为缓慢。加上2010年市场基数较高,因此全球电源管理芯片市场增长速度较为缓慢。

国内厂商在中低端取得突破

经过近几年的积累和发展,中国电源管理芯片企业开始崭露头角。

全球市场中美国电源管理芯片企业众多,技术实力较强,处于领导地位。TI、飞兆、IR、美信、ADI、ON S emi conductor、Intersil和凌力尔特等众多企业的整体竞争实力。其中,飞兆、凌力尔特、On Semiconductor、Intersil和IR等企业都是以电源管理为核心业务领域。日本电源管理芯片企业的市场影响力仅次于美国,包括瑞萨、东芝、罗姆和富士通等,但很多企业的核心业务并非电源管理芯片。与美国和日本相比,欧洲的 半导体 企业数量不多,具有代表性的电源管理企业仍然是ST、 恩智浦 和英飞凌3家半导体大厂,与东芝、瑞萨等日本企业类似,电源管理芯片产品只是这三家大厂众多产品线中的一个。其中ST的电源管理芯片产品线相对较全面,但这三家企业在各自的领域里都有较强竞争力。

我国台湾电源管理芯片企业近年来发展迅速,拥有R ic htek、富鼎先进(APower)和茂达(Anpec)等一批企业。在产品方面,我国台湾企业主要偏重于DC-DC领域,主要产品包括:LDO、DC-DC、电池管理、 LED驱动 等产品。得益于我国台湾和大陆发达的电子制造业,台湾电源管理芯片主要应用于PC主板、显卡、DC、PND、 显示 面板 LED 等领域。从我国台湾电源管理芯片企业的市场分布来看,我国大陆和台湾是的应用市场。虽然我国台湾企业在市场份额和技术上都落后于欧美企业,但我国台湾企业数量众多,发展迅速,未来市场影响力将会逐渐增强。(拓展阅读: 小批量IC采购

2011年,中国电源管理芯片市场销售额实现411.1亿元,同比增长6.2%。中国电源管理芯片市场发展速度一直高于全球电源管理芯片市场的发展速度,但从近年来的发展来看,中国市场的发展速度与全球市场的发展速度越来越接近。

中国电源管理芯片市场的竞争格局与全球市场的竞争格局类似。无论是市场还是技术,欧美企业都占据绝对优势,尤其是美国企业,市场份额一直保持较大的优势,且企业多数专注于模拟器件业务。然而,由于电源管理芯片进入门槛较低,经过近几年的积累和发展,中国电源管理芯片本土企业也开始崭露头角,诸如岭芯、圣邦 微电子 、长运通、芯原科技、深圳美芯等企业迅速成长,在一些中低端电源管理芯片产品市场取得一些突破,例如LDO、DC-DC和LED驱动等产品领域。虽然国产电源管理芯片品牌逐渐得到业界认可,但是在短期内还无法对欧美企业形成实质性威胁。

3C领域是主要应用市场

应用于3C领域的电源管理IC超过整体市场的3/4,因3C产品产量巨大。

经过近几年的发展,电源管理芯片市场呈现出新的发展趋势,表现如下:

电源管理芯片的技术发展趋势与多数模拟芯片的技术发展趋势类似,工艺尺寸越做越小。但从线宽的角度来说,属于模拟器件的电源管理芯片的线宽将会落后处理器、存储器以及其它逻辑器件等产品。电源管理芯片技术的发展更多的表现在产品功能、性能、封装方式和功耗等方面。除了产品性能参数等方面的发展以外,产品应用解决方案的提升也是电源管理芯片产品的发展方向之一。此外,电源管理芯片的集成趋势也将会是明显的发展趋势之一。

随着 便携 产品数量的不断提高,芯片尺寸要求也越来越小。除了直接将工艺线宽降低之外,集成化的解决方案则是一种可行的方式,集成多种电源管理功能的PMU芯片将会得到更多发展。技术的不断更新和发展是推动电源管理芯片市场发展的主要因素之一。(拓展阅读: 电子元器件采购

从中国电源管理芯片主要应用市场来看,包括 计算机 消费电子 网络通信 的3C领域仍然是主要的应用市场,应用于3C领域的电源管理IC超过整体市场的3/4,这主要是由于3C领域的电子产品产量巨大。例如手机、PC、各类 家电 和数码产品,这些产品每年产量都在数千万或数亿,因此所消耗的电源管理芯片产品较多。此外,一些增长快速的新兴产品同样属于3C领域,例如 iPad 以及各类上网终端,以及医疗和 工控 领域的一些产品增长速度也较快。更为重要的是,消费者希望电池延长待机时间和使用寿命、提升电池 驱动 效率的需求,将促进电源管理芯片市场出现新一轮增长。

标签: Mouser代购 Digikey代购 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购 电源管理 IC

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续