u blox集成电路副总裁Eric De Mey表示:“u-blox一直在寻找稳健可靠的合作伙伴来支持我们积极的产品开发和市场投放计划。GLOBALFOUNDRIES在为客户提供卓越服务方面信誉卓著,我们深信与他们的合作能为我们的产品提供合适的解决方案。”
u-blox的GNSS平台升级已成功打造了UBX-G7020多频多模全球导航卫星系统芯片,它支持所有全球卫星定位标准,包括:GPS、GLONASS、QZSS、Compass和Galileo。得益于GLOBALFOUNDRIES先进的65纳米LPe RF制程技术优势,该卫星接收IC芯片拥有超小尺寸和超低功耗,并同时集成了RF和基带子系统。(拓展阅读: 小批量IC采购 )
GLOBALFOUNDRIES产品营销高级总监Muljadi Tantra表示:“我们非常高兴u-blox选择了GLOBALFOUNDRIES为其代工的GPS/GNSS芯片。我们的65纳米LPe RF制程技术是已经认可的平台,非常适用低功率及高效能的SoC解决方案,可用于GPS、WiFi、Bluetooth、LTE接收器、移动电视和数字收音机等对电力非常敏感的行动应用。”
GLOBALFOUNDRIES在2009年推出65纳米LPe RF制程解决方案,可提供先进的制程技术,涵盖RF组件、低漏电流晶体管、VNCAP(金属-氧化物-金属电容器)、MIM(金属-绝缘体-金属电容器)、厚金属薄膜电感器和变容二极管等。该制程解决方案目前得到兼顾性能和功能的精确模型支持,同时65纳米LPe RF物理设计套件也已增加了大量可扩展参数化单元、电感合成器等。
u-blox和GLOBALFOUNDRIES在GPS/GNSS SoC产品开发方面的合作始于2010年,批产品已经由GLOBALFOUNDRIES位于新加坡的Fab 7从2012年季度开始量产。Fab 7生产的晶圆中超过50%用于RF应用。