详情页
首页>资料大全>企业资讯
跨国半导体巨头难以和中国厂商抗衡
电子工程网    发表于   2012-06-12
瑞迪科 微电子 公司CEO戴保家表示,跨国 半导体 巨头将难以在 消费电子 IC 业务和中国无晶圆芯片厂商抗衡,它们已经“玩完”了!

建立于2004年的瑞迪科微电子,并在2010年11月份在纳斯达克交易所正式上市。瑞迪科微电子是中国的无晶圆IC厂商,主要为中国本土手机制造商研发应用于手机及 无线 通信 RF 和混合信号芯片。

瑞迪科(以下简称RDA)为 中国移动 手机市场主要供应商之一。根据IHS iSuppli预估数据 显示 ,瑞迪科微电子在国内白色 家电 功率 放大器、蓝牙、调频调谐器和 DVB -S等市场处于地位。

然而,要和类似博通这些巨头在全球半导体市场展开竞争,RDA还有很长的路要走。可是,戴保家表示,在中国做却无疑是一个很好的选择。

RDA令人艳羡的一个增长预期,该公司将会主导全球电子市场,戴保家指出。他引用知名国际巨头,ADI和 德州仪器 (TI)退出中国基带芯片业务来进行说明。当没有中国内地的芯片公司在技术上的与之抗衡,台湾联发科(MediaTek)和 Mstar利用资本杠杆在中国获取主要市场。

确实,正如戴保家提出的预期,留给国际芯片巨头的日子已经是屈指可数了,特别是在中国移动手持设备和机顶盒市场。他指出,因为在中国的供应链中,毛利不可能达到50%。

当谈及代工、设计、封装和系统OEMs原厂整个产业生态时,戴保家指出“要想做大市场蛋糕,首先必须本土化”。

在中国市场赖以生存的四大规则

规则1:中国手机制造商“周期”非常短。在国外,通常需要花六个月( 诺基亚 则需要一年)去完成新手机设计,中国的手机制造商则是三个月。

规则2:中国手机厂商不会提供市场需求信息给芯片供应商。

规则3:芯片制造商必须在较低的毛利中挣扎求得生存。

规则4:在中国的系统厂商一般不懂技术。

跨国巨头在与中国同行们竞争时,在为期半年的新系统开发中会抽出100个人进行研发,而中国只需5到10个人,开发周期只需三个月。(拓展阅读: IC采购 )

外国公司不光是在他们的产品升级换代中显得反应迟缓,在应对消费者的投诉问题也是很久才得到处理。外国芯片厂商离“game over”还会远吗?

标签: 半导体 Mouser代购 Digikey代购 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续