详情页
首页>资料大全>企业资讯
半导体行业回暖趋势明朗
中电网    发表于   2012-06-13
4月份全球半导体销售额环比改善明显

据Wind数据显示,4月份全球半导体销售额为240.7亿美元,环比增幅达到3.39%,创2010年5月份以来的新高;同比下降2.11%,降幅较3月份收窄5.58个百分点,回暖趋势进一步明朗。

分地区来看,美洲地区销售额实现正增长,回升为明显,亚太和日本地区紧随其后,营收与去年同期基本持平,欧洲地区受债务危机影响,增长仍显迟滞。

具体来看,美洲地区营收为45.6亿美元,同比增长1.79%,2011年6月份以来首次实现同比正增长。与此同时,4月份北美半导体订单出货比为1.10,连续3个月高于1,说明北美地区半导体行业仍是供不应求的状态,因此5月份美洲地区半导体销售额有望继续回升。

亚太地区营收为133.1亿美元,同比下滑0.97%,降幅较3月份大幅收窄6.73个百分点;日本地区销售额为33.8亿美元,同比下滑0.88%,降幅较3月份收窄4.38个百分点,两地回升都比较明显,且回升态势有望持续。据数据显示,台湾晶圆代工龙头台积电因28纳米制程持续供不应求,5月合并营收为新台币441.38亿元,较4月增加逾9%,也是连续第2个月创下单月历史新高,另一晶圆代工大厂联电5月营收达新台币92.06亿元,连续2个月破90亿大关,也再度刷新近1年来的营收新高纪录。日本半导体BB值4月份为0.88,较3月份提高0.1,主要是订单有所好转,订单金额降幅较3月份明显收窄。因此,从目前情况看,台湾和日本地区5月份的销售数据将延续4月份的良好表现。(拓展阅读: 电子元件 )

总体来看,4月份除了欧洲地区表现相对疲软之外,其他地区回升态势都进一步明朗。预计5月份,北美、亚太地区和日本地区有望继续维持销售回暖的趋势,但欧洲地区受债务危机影响,特别是5月份以来欧债危机有所恶化,预计销售数据不是很乐观,可能会维持低位徘徊的态势。
标签: 半导体 Digikey代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续