详情页
首页>资料大全>企业资讯
AMD与ARM联手+维护其芯片市场份额
电子发烧友    发表于   2012-06-14
一些分析家曾希望AMD公司能够和ARM公司合作,而现在,这个希望变成了现实。日前AMD公司在AFDS峰会上宣布了与ARM公司合作的决定。这一决定 并不令人吃惊,也就是说AMD从很久以前就开始筹备基于ARM的加速处理单元计划。AMD公司与ARM公司签署了一项协议,将ARM公司的 TrustZone技术整合进未来的APU中。


事实上,AMD公司希望在2013年,具备TrustZone功能的APU能够投放市场。这样,普通消费者和商业机构将能够更加安全的访问自己的内容,进行更加安全的在线交易。为了将TrustZone功能整合进x86 APU,AMD公司将开发一款基于ARM Cortex-A5 CPU的微型平台安全处理器,从某种程度上说,APU本身将包含这款小芯片。另外,相对于软件层面的防病毒措施,硬件层面的防病毒措施能够更好的防范恶意程序访问敏感数据。(拓展阅读: 芯片采购网 )

以上只是AMD和ARM若干项合作的其中一项。两家公司还将与MediaTek,Imagination和德州仪器公司联手,为异构计算软件设计一款独立架构的,更简化的程序模型。

标签: 芯片 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续