详情页
首页>资料大全>企业资讯
新型流感病毒探测器:一个不足两英寸的小小芯片
电子发烧友    发表于   2012-06-14
位于美国罗德岛上的布朗大学 的SMART研究团队希望他们研究出来的标准流感探测生物芯片可以在下一次重大流感病毒爆发的时候能够提供快、精确、实惠的治疗。 AnubhavTripathi教授在一次校园新闻中公布了这个芯片,这个使用简单、低消费的设备不但能够检测出流感毒株而且还能检测出HIV和肺结核。

另外,这款SMART探测器还加入了其他一些病原的侦探孔。团队希望通过这些病原体的遗传DNA或者RNA链上的副本来检测出其ID的漏洞。该团队于今日 在Journal of Molecular Diagnostics上报道,由于这些病原体使用了DNA探针,而这些探针都是带有与目标序列代码相匹配的的基本字母,所以可以得出结论,这些病原体的 检测器是非常得独一无二的。

不过这也意味着探针将仅仅附着在特定的RNA链上。这个探测器将会通过这种特定的功能,能让所有的RNA分子被绑定到探针上,不过也会有一些遗漏。然后, 这个探测器将使用磁化了的探针,并利用探针的移动(即将RNA探针从其他一些生物“碎片”中分离出来)使得临床医生能够比较快速的将目标流感毒株分离出来。(拓展阅读: IC电子采购 )

这款生物芯片不足两英寸大。在芯片上,每个管都会连接两个孔,总计,4个管和8个孔。Tripathi教授另外还提到他们目前也有在研究多种生物污染的探测器。

标签: 芯片 Digikey代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续