总部设在美国加州的INSTEON,日前发表了一项新产品,也就是8瓦特(60W)的INSTEONLED灯泡,这是全世界个上市的因特网远端控制的可调式LED电灯泡。因流线型的设计而获奖,INSTEONLED灯泡在技术上是一大创新,确保可以连接至家里及公司的系统,照亮这些环境。目前该每个INSTEONLED灯泡的零售价为29.99美元。
INSTEON执行长指出,这么多年来,数码家庭成功控制了灯泡插座、灯丝开关还有键盘,但是到目前为止还没有人控制灯泡本身,因此能够为个介绍此产品给大家是她的荣幸。
简单的设置是INSTEONLED灯泡的特色,它可以直接调节及连接到任何的INSTEON的控制器,如手持摇控器。和免费的INSTEONapp配对后,smartlinc的枢纽中心可以连接到iOS/Android智慧型手机或平板电脑,即可远端控制灯泡或使用INSTEON网络的功能。这是完全可调式的灯泡,触碰到任何一个按钮即可使灯泡发亮。
INSTEONLED灯泡使用了可靠,效率的INSTEON专利双频通讯技术。如同其他INSTEON的装置,此款灯泡扮演了讯号中继器的角色,从无线电频率和家庭的有线电感应讯号。
INSTEON的董事长JoeGerber说:这种远端控制的LED灯泡能上市真是令人兴奋,能以低于一般LED灯泡的价格购于此款LED远端控制灯泡就像免费获得一样。(相关阅读:
LED芯片
)
LED灯泡是继畅销产品smartlincHub(集线器)后,INSTEON公司系列里的产品。INSTEON出售的其他产品还包括墙壁开关、插座模组及自动调温器和动作感应器的键盘。
简单的安装过程及稳定的通讯使INSTEON成为远端控制科技业界里的重要厂商之一。插座模组和墙壁开关使他们无须聘请承包商就可以加装无线控制到房子或公司里的任何电器用品。这种设计,可说帮消费者省去了自行装线的麻烦,只需要让每项装置都连线至无线电频率并维持在供电状态,即可使用。
相关阅读
·
台媒:半导体产业将迎来这个大商机...
2019-11-05
·
究竟是什么,让新品研发时间缩短一...
2019-11-05
·
MAX232cse芯片介绍
2019-10-22
·
高端数模转换芯片多少钱...
2019-10-17
·
国内电容器生产厂家排名...
2019-10-15
·
贴片排阻有方向及正负极吗...
2019-06-13
·
云汉芯城网站服务规则修订通知...
2019-05-23
·
耐磨热电阻基础知识解析...
2019-04-18
·
表面电阻率基础知识
2019-04-11
·
取样电阻有什么用
2019-04-11
·
什么是标准电阻
2019-04-10
·
铠装热电阻知识解析
2019-04-10
·
铜线电阻率信息大全
2019-04-09
·
方块电阻知识解析
2019-04-08
·
金属电阻率知识解析
2019-04-08
·
绝缘电阻测试仪有哪几种...
2019-04-04
·
色环电阻识别及精度
2019-04-04