详情页
首页>资料大全>企业资讯
灵动微电子:在芯片设计服务疆域奔跑
电子工程专辑    发表于   2012-06-25
中国电子行业走过了一段辉煌大发展的时代,近几年来已步入了增长平稳利润下滑的阶段,以至于越来越多的工程师称自己为“IT民工”,也正如深圳市半导体行业协会蔡锦江所指出的:现在是一个“创新匮乏和焦虑”的时代。

应对利润下滑及创新匮乏,越来越多的系统公司选择自己开芯片,这样一来是降低芯片本身成本,而来可以降低系统的BOM成本。另外,将几款芯片合成SoC,在性能和抗干扰方面达到更优。成立于去年3月的 灵动微电子 ,正是应对这一市场需求,专注于 芯片设计 与芯片应用方案的设计,在2011年不足一年的时间内销售额达1000万。

虽然是家新创公司,但灵动微电子的创业者都来自于业内资深人士,对中国半导体产业有着较深的理解和广泛的人脉关系。在设计能力方面,该公司拥有一批从业超过十年的专业工程师,涵盖了从数字构架、CPU/DSP核应用、低功耗模拟电路设计到精确版图后端设计以及生产、封装、测试等全部后端流程。上海灵动微电子有限公司销售及项目管理部总监娄方超告诉《电子工程专辑》的记者,目前灵动重点设计消费类SoC,集成处理器及外围器件,RF和电源类的芯片也在关注之中。(拓展阅读: 电子IC采购网 )


设计需求与流片风险控制

在项目初期,灵动微电子就与客户充分接触,为客户提供产品的整体解决方案,从产品功能定义、市场竞争力分析、工艺选择到代工厂选取以及知识产品模块的授权都深入参与,为客户提供精准的分析数据和全面的方案报告,帮助客户把握好每一个重要节点。娄方超指出,“0.13和0.18工艺是市场上真正上量的工艺,适合中国厂商,这也是我们目前大部分的设计所在。虽然我们也能设计更低的工艺,但是由于高昂的制造成本,目前采用的客户还是比较少。

除了和业界IP供应商合作,灵动还有自身数字模拟设计团队为客户定制设计IP。根据客户产品要求和特点,在模块设计中优先考虑客户的性能指标及成本要求等。娄方超告诉《电子工程专辑》的记者,虽然公司还没有自己的专利池,但是已经成功开发了很多初级IP,包括0.18um ADC, 0.18um POR, 0.18um LDO等。

高昂的流片成本需要设计 IC 时一次性把工作做好,灵动的设计团队有着一批经验丰富的资深前端架构及验证工程师,会从开始设计之初就从前端定义开始,完成从规格书到网表的设计,包括FPGA验证及综合等。而后端设计更是该公司的强项。在人员配置方面,灵动和业界一样,前端和后端人员配比为2:1到3:1左右。

谈到备受争议的灰色芯片,娄方超指出,这在灵动是绝对不可能发生的,灵动的数据和设计工程师是分开,互相看不到对方的数据,从体系上就做好保密性。“而且,行业道德和做人一样,在这个圈子里,履历很重要。”他补充道。

标签: 芯片 Digikey代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续