详情页
首页>资料大全>企业资讯
第三季度半导体硅出货量有望增长+保持第二季度的势头
中电网    发表于   2012-06-29
据IHS iSuppli公司的半导体制造与供应市场追踪报告,由于半导体产业对过剩的渠道库存恢复控制,以及假日季节来临前厂商增加库存,第三季度半导体硅出货量有望继续增长,保持第二季度的局面。
 
预计第三季度总体硅出货量将达到25.7亿平方英寸,高于第二季度的25.1亿以及季度的22.9亿,如图2所示。第三季度营业收入预计为854亿美元,高于第二季度的780亿以及季度的744亿。第二和第三季度出货量增长,将帮助2012年全年硅出货量达到97.3亿平方英寸左右,比2011年的91.7亿增加6%。

硅制造领域在季度中期达到本轮周期的底部,但出货量到3月才开始出现改善。今年下半年,硅供应商必须继续密切关注两个重要问题:全球经济状况,以及集成器件制造商和无厂公司的半导体库存水平。
 
个问题的重要性在于,经济状况决定人们的可支配收入水平。消费者购买占半导体产业营业收入与硅需求的60%左右,所以消费需求放缓肯定会对该产业造成不利影响。结果将导致库存上升和硅需求情况恶化,可能意味着供应商陷入低迷处境,直到2013年第二季度。
 
第二个是供应链库存问题,也将是影响硅需求的一个关键因素。一方面,供应商必须对付产品过时问题并追踪产品寿命周期,以确保其在市场中的实用性。另一方面,供应商必须永远于消费者的购买模式——做好准备在第二和第三季度开始大批量生产,然后能够在第四至次年季度缩减生产,迎接传统的淡季阶段。
 
在制造方面,目前向12英寸制造转变,正在损害8英寸硅片的需求。因此,硅供应商应该考虑关闭产能或者整合制造业务,以便使利润化。下一波将是向18英寸水平转变,可能在2015年末具备条件:当这一天来临时,同样会损害12英寸的需求。
 
从短期和长期来看,面向消费者的电子产品继续促进硅产业的增长。增长快的领域是无线,包括手机和平板电脑,无线领域的硅需求目前占产业总体需求的25%。
 
但是,存储元件仍然是硅的消费者。尤其是,面向存储领域的硅供应商希望今年能有好的行情——不仅是因为消费者对于超级本的需求预计增强,而且也因为媒体平板消费的NAND闪存增加。
 
即便如此,破产的日本尔必达记忆体公司的归宿仍然不确定,对未来的整体硅制造前景蒙上了阴影。这是因为,存储产品产能减少无疑是有利的,可以精简市场,但需求减少也会导致硅供应商的营业收入明显下降。

标签: 半导体硅 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续