详情页
首页>资料大全>企业资讯
5月份大尺寸液晶面板价格微涨+尽管需求疲弱
中电网    发表于   2012-06-29
据IHS iSuppli公司的液晶显示器(LCD)报告,厂商继续谨慎控制产量和库存,以抵消电视、监视器和笔记本电脑等主要应用领域的疲弱需求,5月大尺寸LCD面板价格微涨。
 
5月份,大于10.x英寸的大尺寸液晶面板平均价格上涨0.2%,连续第二个月上升。4月上涨了0.3%。尽管过去两个月价格涨幅很小,但与2月和3月的下滑相比,仍然有所改善,如图5所示。

 5月价格小涨,归因于面板供应商针对低迷需求所采取的各种行动。例如,供应商非常谨慎地把工厂的产能利用率保持在80%左右,以免供应过剩。除了推出新的面板尺寸和型号,厂商还采用新的制造工艺,导致产品良率下降,进一步减少了面板供应。
 
由于大尺寸液晶面板的三个主要终端市场的需求低迷不振,厂商采取的上述措施非常必要。全球经济一直充满不确定性,压抑了面板需求。
 
例如,在电视面板市场,关键的中国市场增长放缓,引发担忧。中国五一假期销售情况逊于预期,这是厂商可以指望刺激电视销售的中国节假日之一。美国和欧洲电视市场也持续疲弱,给液晶面板销售造成不利影响。但是,伦敦奥运会可能推动夏季电视销售再度上升,从而刺激电视液晶面板出货量上升。
 
各个地区的监视器需求也成问题,让重要的品牌厂商感到头痛。第二季度通常是监视器市场的淡季,此时企业和消费者的监视器支出一般呈下降态势。教育支出通常是第二季度触发监视器需求的一个因素,但由于欧美政府和公共机构削减预算,今年教育支出也可能缩减。
 
笔记本面板需求同样保持疲软,但随着更多的超级本进入市场,品牌厂商对于今年下半年满怀希望。然而,超级本的生产仍然面临挑战,因其需要固态硬盘和超薄面板等价格较高的部件,这可能影响总体笔记本面板领域的增长。
 
LG Display和三星仍然是两家的大尺寸液晶面板供应商,合计出货量份额超过50%,于台湾、中国大陆和日本的其它供应商。
 
截止到5月1日,供应商的总体面板库存为28.4天,高于4月时的22.9天。

标签: LCD面板 Digikey代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续