详情页
首页>资料大全>企业资讯
日本PSE脚步临近+中国LED企业反应各异
LED|Digikey代购|芯片代购|小批量芯片代购|ICKEY|IC代购    发表于   2012-06-29
       今年7月1日起,进入日本市场销售的LED灯泡及LED电灯器具须加贴圆形产品安全标志(PSE)。相关检验检疫部门也向企业发出提醒,要求及时做好应对工作。

  近日,进入日本市场销售的LED灯泡及LED灯具又添新门槛。日本经济产业省在今年4月发布公告,要求从今年7月1日起,进入日本市场销售的LED灯泡及LED电灯器具须加贴圆形产品安全标志(PSE)。近日深圳检验检疫部门向深圳相关出口企业发出提醒,要求及时做好应对工作。PSE是日本产品安全标志,日本的DENTORL法(电器装置和材料控制法)规定,498种产品进入日本市场必须通过安全认证。

  PSE的脚步正越来越近,这将对深圳乃至中国整个LED产业带来何种影响?企业又会如何应对?有的企业以平常心待之,有的企业显出无奈,想出各种招法应对的企业则显出并不在乎的神情,呈现出一幅丰富的企业脸谱图。

  日标步步提高

  “日本市场品质意识太强了,从刚开始打入日本市场就不是很容易,比如LED照明产品核心零部件的芯片,必须是日本生产的才能进入日本市场。”广东东莞一家照明企业的业务经理张先生举例说。

  而即将实施的PSE新规,则更增加了进入日本LED市场的难度。为了应对新规,深圳检验检疫部门特别提醒深圳相关出口企业应及时做好应对工作。据统计,珠三角地区集中著中国80%的LED驱动电源企业,2011年深圳地区出口日本的电光源及灯具类产品1002批,货值达5060.95万美元,PSE标志的实施不可避免地会对深圳乃至中国相关产业出口产生影响。

  企业喜忧不一

  大型公司和中小型公司对于PSE的态度并不相同。广东生迪科技有限公司经理陈国良介绍,该公司在日本“3•11”大地震之后就开始考察日本市场,但业务发展缓慢,至今市场份额不到1%。“主要原因就是条件太苛刻了,日本市场除了国际通行的标准之外,还多了一个PSE标准。”

陈国良表示,做一个PSE认证至少得有几万元人民币,甚至是几十万元人民币,后考虑综合成本投入和利润回报不成比例,所以一直没把日本市场做大。

  相比之下,作为全球规模的半导体照明产品研发及生产基地,勤上光电股份有限公司国际业务部高级经理邱环国则对PSE认证表示了充分的自信。邱环国表示,PSE认证和所有的产品认证一样,都是为了提高LED产品品质。

  邱环国表示,第111届广交会结束后,公司就已经开始筹备PSE认证,认证所需的费用平摊到产品单价中,不会给公司带来太大影响。

  通过认证,可以减少产品的安全隐患,如果出现问题,可以厘清责任。同时,通过认证还可以排除部分资质不够的企业,形成了别的企业所不具备的优势。

  此外,企业还可通过零部件采购、日本本土认证等办法,规避PSE认证的繁琐程式。广东中山一家光电科技有限公司的业务主管林女士表示,公司并没有申请PSE认证,一方面是因为公司以生产低压电器为主;另一方面是因为公司在采购时就完成了认证,比如变压器和电源线等。

标签: <a href="http://ee.ofweek.com/2012-06/ART-8120-2803-28620818.html">电子工程网</a>

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续