详情页
首页>资料大全>企业资讯
宏观经济恶劣+英特尔3季度增长低于预期
电子工程网    发表于   2012-07-19
7月18日, 英特尔 预计当前季度该公司营收表现疲弱,增强了市场有关疲弱的全球经济前景和消费者兴趣的缺乏将导致PC销售受到抑制的担忧情绪。

英特尔 CEO 欧德宁(Paul Otellini)表示,当前季度中该公司的营收增长速度“将慢于我们此前预期,主要由于宏观经济环境更具挑战性”。但他同时指出:“一系列超极本和基于英特尔处理器的平板电脑和智能手机将在下半年推出,再加上我们正在自身产品和制造领域中进行长期的投资活动,因此在今年乃至以后几年,我们都将处在良好的位置上。”

英特尔预计,2012财年第三季度营收为143亿美元,上下浮动5亿美元,汤森路透分析师预期为145.8亿美元。英特尔还预计,2012财年全年营收同比增长3%到5%,低于此前预期的较高的单位百分数增长。

加拿大皇家银行分析师道格·弗里德曼(Doug Freedman)指出:“英特尔对季度营收增长速度的预期低于正常水平,这明显是将全球宏观经济状况的因素考虑在内。在正常的季节环境下,第三季度的PC需求至少会增长9%到10%,而英特尔作出的业绩预期远低于此。”

业界人士还指出,欧元区主权债务危机、美国经济表现疲弱以及消费者日益偏爱苹果iPad平板电脑,这些因素都导致PC行业受挫。

英特尔今天发布的财报显示,该公司第二季度营收为135亿美元,比去年同期的129亿美元增长5%;净利润为28亿美元,比去年同期的27亿美元增长3%。

标签: 英特尔 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续