详情页
首页>资料大全>企业资讯
能源之星6.0将生效,TV+ABC功能要求愈加严柯
电子工程网    发表于   2012-07-19
能源之星 可以认为是推行使用 节能 产品的美国政府标准。消费者可通过购买符合此标准的产品来节省电费,政府可减少电力生产所需预算。同时,也有着可减少CO2排放的优点。能源之星不仅仅是适用于TV上的标准。TV在家电产品中耗电相比冰箱、洗衣机、空调等要低。因此能源之星也囊括这些家电,适用范围也非常之广。那么来看TV相关能源之星的动向。

持续加强的趋势

能源之星持续在加强,同时制造商们也积极致力于制作符合能源之星规格的产品。基本上仅是对销售于美国市场的产品所需规格,并无强制性,但无能源之星标识在美国主要卖场进行销售并非容易。且认为目前美国家电卖场上所销售的产品均为能源之星所认证的产品也无妨。因此制造商们对能源之星规格的更新情况要不断进行持续跟踪。TV的开发方向上虽然OLED等新器件的登场、灌输消费者的3D、UD等高规格功能与利用QD等的高画质技术等成为热议话题,但对这些华丽的技术开发,始终有一基本的开发方向要求,那就是低功耗技术。

低功耗开发与亮度的关系

开发低功耗 TV ,意味着要将之前所重视的亮度这些规格从优先顺序上向后排。亮度方面,之前TV上普遍采用了450~500 nits水平的LCD面板,而近却向300~400 nits水平下调。这些数据仍意味着亮度,而普通家庭使用的一般TV的亮度设置值3~4年前为400 nits水平,近下降至了300nits以下。(卖场的亮度设置值比一般值要高,这是由于卖场的照明亮,为吸引顾客的眼球,通常会调整至亮度来进行陈列)

以前面板或TV的重要规格之一就是亮度,但近亮度相关规格几乎不再标记。

引领此趋势也预示能源之星的低功耗产品开发的趋势。为实现越来越严格的低功耗指标,固守现有的高亮度将较困难。虽然不一定是这样,但高亮度与功耗上升有一定比例倾向。 尤其,倾向于在较为昏暗的环境下观看TV的美国与西欧社会的视听环境,对高亮度产品性能不会产生实质性的影响。

一时,在美国加利福尼亚等部分州对符合能源之星的产品进行了返还现金的活动。在这种政策的推进下能源之星虽不是强制性要求,却成为了必遵守的规格,消费者也对能源之星的标识更加熟知。

在日本,TV等家电方面通过 Eco-poin t制度,对消费者给予了现金补贴优惠,中国继家电下乡、以旧换新等政策,为扶持经济提出了对节能型家电给予补贴的制度,并与今年6月1日开始实施。韩国虽也在试行节能认证制度,但与能源之星等相比仍不严格。各国持续对逐渐严格的能源之星等认证与节能产品进行补贴政策,因此各品牌开发者只能开发符合越来越严格规格的产品。

目前能源之星版本与新6.0版本的进化方向

目前美国市场上使用的能源之星是2011年9月30日开始实施的5.3版本。能源之星是美国环境保护署(EPA: Environmental Protection Agency)制定并进行管理。去年4月开始开发更新版6.0,并于今年7月确定更新版内容,2013年4月预计正式生效。查看今年5月16日提案,便可预计加强了的部分,而这些部分在剩余期间内将无大变化。TV产品的能源之星6.0版基本轮廓已确定,故特进行介绍。

Energy Star version 6.0 vs version 5.3

能源之星6.0版究竟有何变化?

能源之星与其他国家的测量基础不同的特别之处就是考虑ABC(Automatic Brightness Control)功能。TV方面,在周边设置照明度感应装置,采用调节耗电量高低功能的情况较多。这种情况称为自动调节亮度功能。而LCD通常周边较暗时降低连接BLU的电压来减少耗电量。因此5.3版本为检测适用这种功能的TV是否符合能源之星,变化周围照明度来测量耗电量。

但此次6.0版与现有的5.3版本不同,对 ABC 功能的算出公事进行了大的变化。之前测量周边照明度时将300 lux与0 lux时的耗电量并加权进行计算,而此次能源之星将不对这种照明度情况另行测算,单纯以数值并对数值乘1.1倍之后,判断是否符合能源之星的要求。这意味着对ABC功能仅认可10%的耗电效果,与5.3相比将可观察到耗电效果实质性减少的结果。

那是认为按现有加权法进行计算会有10%以上的效果。因此与越来越严格的能源之星无关,对ABC功能的计算方法也将会产生大变化。制造商们对变化后的测量标准熟知后,需要开发符合变化了的来年产品。

6.0版上有变化的能源之星ABC功能算法(42”为例)

基本上相比5.3版更加严格,在使用ABC功能的产品来说将适用略微宽大的数值。这也意味着假如仅装置了ABC功能,那么就无需进行照明度变化测试来进行计算,直接单纯认可10%的效果。因此如上述所说,像ABC功能这样的耗电效果,比之前版本而言变得更加吝啬。

能源之星虽是一般仅在美国进行的认证,但与欧洲的能源消费等级系统却也有着间接关联。原因是相互间在更新时会互相参考。同时,考虑到美国市场的影响力,为实现开发的效率化,严格的美国能源之星无疑是考虑耗电方面的参考依据。

TV 亮度,要手动调节吗?

有必要关注未来能源之星的变化趋势。虽然TV产品的亮度有持续降低的趋势,但仍会有一定限度。推测基本上光源中LED的效率提升是期间能源之星效率变严格化的的作用要素。整体上来看,TV亮度貌似已经达到了过低水平。低功耗与亮度在一定程度上已达到了紧张与均衡的点。虽然低功耗已经成为了不可阻挡的大趋势,但如果消费者感觉‘TV貌似有点暗?’,并将TV的亮度自行调整,那么能源之星规格将形同摆设。例如,感觉基本设定值‘Home’设置较暗,使用者通过‘用户设置’功能,将TV亮度设置调节至并进行视听的情况变多,那么能源之星测量的‘Home’设置于ABC功能将变的多余。

能源之星功耗规格为默认设置,即‘Home’设置就是测量基准。那是由于大多消费者在此部分不会那么积极自行调节。假如更多的消费者觉得TV过暗因而自行调整亮度,那么将对未来发展方向起到变化作用。由于这些问题,LCD面板提高开口率的高透过率与面板开发技术的需求将不断涌起,BLU整体高亮度要求也将随着面板技术的发展有望不断上升。能源之星6.0版本对ABC功能的吝啬,可认为是消费者逐渐对亮度进行‘用户设置’自行调节的事例不断增加所致。

标签: 能源之星 节能 家电 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续