详情页
首页>资料大全>企业资讯
ASML财务长暗示大客户注资新进展
电子工程世界    发表于   2012-07-20

半导体制造微影设备大厂ASML (艾司摩尔)(ASML-NL)第2季获利优于市场预期均值近4%,尽管面对日本晶片制造设备业者Nikon Corp.(7731-JP)等挑战,但 ASML 透露,正密切与大客户讨论注资合作议题,因此看 2013年业绩 「会不错」。

ASML三大主要客户为 英特尔 (INTC-US)、台积电(TSM-US)(2330-TW)、三星(Samsung Electronics Co.)(005930-KS)。

业内人士指出,在台积电法说前夕,ASML预告2013年业绩暗示着与大客户10%股权协商似有「新进展」。

ASML财务长Peter Wennink表示,预计今年下半年销售平稳,而2013年则看来「会不错」。

由ASML发起的筹资合作计画投资已邀约向台积电、三星招手。业界指出,目前台积电、三星还各有大约一个月可以考虑要不要入股。

但ASML在周三财报会议上指出,也正密切与「其他」客户商讨注资合作事宜,以支应新一代技术研发的庞大资金需求。

ASML筹资计画也将用来开发可用于450mm 晶圆的氟化氩(ArF)、浸入式氟化氩(ArF immersion)和氟化氪(Krf)微影系统,预计快2018年可就绪。

英特尔已经买下ASML的15%股权,ASML执行长Eric Meurice强调,英特尔的「支援」不会改变该公司EUV 技术蓝图。

晶圆双雄今天大盘反弹,联电早盘涨逾1.6%;下午将举办法人说明会的台积电,今天早盘股价站回年线,跃上5个交易日的高点,成交量更名列大盘前茅,惟股价位阶仍在贴息阶段。


标签: ASML Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续