详情页
首页>资料大全>企业资讯
高通下调第四季营收+国产智能机或受影响
电子工程世界    发表于   2012-07-20
高通 对第四财季营收预期的下调,可能预示着智能手机的增长将有所放缓。

近日,高通发布2012年第三财季报告。财报显示,高通第三财季营收46.3亿美元,较去年同期增长28%;净利润为12.1亿美元,较去年同期增长17%。

高通CEO保罗·雅克布表示,高通第三财季的增长主要得益于北美以及欧洲之外的新兴市场。在这些地区,消费者正处于功能机向智能手机的切换状态,这推动了高通的营收增长。

但高通第三财季的营收表现并未达到46.77亿美元的预期。美国证券分析机构 Charter Equity RESearch 分析师认为,这主要缘于高通芯片出货量增长放缓所致。

报告显示,第三财季,高通基于CDMA的芯片出货量为1.41亿片,同比增长18%,环比下滑7%。

在第三财季发布后,高通还调低了对第四财季的营收预期。

有分析指出,高通对第四财季营收预期的下调,可能与产能不足有关。

据了解,产能不足主要集中在28纳米Snapdragon系列芯片上,这些芯片主要通过台积电、三星等厂商来生产。高通方面回应称,供应短缺的问题将在今年结束时才能得到缓解。

高通 芯片 的产能问题或将影响到国内智能手机厂商的研发。华为、中兴、小米等国内手机厂商的热推新品中均采用了该种芯片。

不过,小米科技副总裁黎万强对《财经日报》表示,小米手机与高通的合作计划仍然按原计划进行。根据预期,小米手机今年将完成500万台的出货量,今年上半年已完成300万台。

腾讯移动互联网事业群总裁刘成敏认为,高通对第四财季的营收下调,另一方面也出于MTK的竞争影响。


标签: 高通 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续