详情页
首页>资料大全>企业资讯
ARM下一代高性能GPU+改写智能手机未来?
电子工程网    发表于   2012-07-26
ARM 近发布了新一代图形处理器Mali-450 GPU ,支持可达八核的运算,同时将vertex的处理容量较Mali-400 MP GPU提升了两倍。你也许不熟悉Mail GPU,但三星的Samsung Galaxy S3 和S2 采用的都是Mali GPU。目前为止,在英伟达、高通等芯片制造商的拥护之下,ARM迅速占领移动芯片市场接近90%的市场份额――近乎所有的智能终端上都搭载着ARM设计的低功耗处理器。

今天Techradar访问了ARM 高级产品经理 Steve Steele,来一起探讨ARM的未来以及GPU对下一代移动设备的重要影响。

一. 计算摄影学

已经面世的T600系列的 Mali T604 GPU 给用户带来了许多新的特点,促进GPU计算变得非常重要,它包括视频图像、音频、游戏引擎和动画领域。

而下一代ARM GPU将支持我们在移动设备上见证高端数字处理,或者说我们马上要进入计算摄影学时代了。像图像拼接识别、面部识别、笑容识别,地标识别甚至皱眉识别都可以;此外还支持稳定图像、图像编辑、图片过滤等功能。

二. GPU 背后的东西:

ARM的技术副总裁Jem Davies表示,用户对GPU是怎么工作的并不感兴趣,用户买了一台手机他们更关心的这个GPU带来了什么新特点以及电池寿命有多长。但我们要告诉你的是, 因为GPU计算你会看到你想要的特点以及期望的电池寿命,下一代GPU能保证你的智能手机不需要在每天下午6点就要充电。

三. 更高性能、更低功耗:

我们力图使 GPU 带来新特点的同时不消耗过多的电量:

在游戏里你会看见实质性的提高,比如你说“ooh that’s pretty”,它会进行语音识别但这不会消耗电池,除了语音识别我们现在还不能肯定地预料其它很酷的功能,因为ARM的商业模式是紧跟其合作伙伴(苹果、三星、微软、富士通、LG、中国新岸线(Nufront)),届时我们之间的合作肯定会推出很多很酷的功能。

四. 纯图像和GPU计算。

因为ARM跟不同芯片厂商的合作,ARM的未来发展方向定位在两个大的主题上:纯图像和GPU计算。纯图像方面我们追求更好的图像效果;GPU计算方面我们追求包含尽可能多的计算特点。ARM 资深产品经理 Steve Steele 表示:“以上我所讲的技术都不是一个模糊的期望,因为我么已经宣布推出新款高性能GPU图形核心“Mali-T658”,主要面向智能手机、平板机、智能电视等高性能设备。而它在2013年的时候就会投产。”

标签: GPU ARM Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续