详情页
首页>资料大全>企业资讯
预计2012年中国MCU市场增长乏力
电子工程网    发表于   2012-07-26
据 IHS iSuppli 公司的中国研究服务,全球宏观经济担忧与中国政府支出减少,正在给2012年中国微控制器(MCU)市场造成一些麻烦,预计今年营业收入将持平于2011年的水平。

2012年中国MCU市场营业收入将达到35.3亿美元,仅略高于2011年的34.9亿美元。但是,到2016年,中国MCU市场将达到49.5亿美元,预测期内的复合年度增长率为7.3%,如图4所示。



今年中国MCU市场增长略微停顿,是全球经济疲软的结果,欧洲及其它地区的问题仍在困扰全球经济。

中国政府也在控制支出,近结束了刺激农村地区购买家电的补贴政策。另外,中国政府开始限制高速铁路基础设施投资。而家电和铁路正是大量使用MCU的领域。

工业驱动因素

中国 MCU 的市场是工业领域,预计今年该领域的营业收入将达到8.78亿美元,高于去年的8.53亿美元。MCU的其它主要领域包括消费,预计2012年营业收入将从去年的7.24亿美元增长到7.43亿美元,受到家电、电视、游戏机、音频系统等的推动。

中国一个令人关注的MCU市场是不断增长的汽车领域,去年营业收入为6.54亿美元。IHS iSuppli公司认为,随着中国成为全球与重要的汽车市场之一,以及中国消费者对于质量、安全和个性化的需求上升,中国汽车MCU市场将在未来几年大幅增长,到2016年达到11亿美元。

从MCU类型来看,2011年8位MCU的市场份额仍然,其次是32位MCU。由于32位产品性能较好,成本下降,而且能够满足终应用的复杂要求,16位MCU在各个市场的份额预计将逐步流向32位MCU。因此,2011-2016年32位MCU营业收入的复合年度增长率将为9.4%,是增长快的领域。

标签: MCU Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续