详情页
首页>资料大全>企业资讯
APU:AMD在芯片领域的“豪赌”
电子工程世界    发表于   2012-07-30
APU 的诞生,注定了 AMD 在 处理器芯片 领域开始了一场赌博。

22nm、核芯显卡、睿频加速、3D晶体管……当英特尔用固有的全新 Feature+旧Feature升级的华丽套路,借助强大的品牌势能开始轰炸SNB和IVB的时候,几乎没有人怀疑这个芯片巨头的方向——大家甚至已经 习惯了这些新产品从Tick到Tock间周而复始的无聊摆动。但是对于A粉们来说,声势浩大的英特尔让他们开始有所担心。

事实上, AMD 早已另辟蹊径,开始从纠缠多年的频率、多核道路上与竞争对手分道扬镳,玩儿起了异构计算,这一点从AMD新闻发言人所说的“与英特尔竞争不再是焦点”得到了印证。问题在于,瞄准了异构计算之路的AMD能给用户带来什么呢?

2011年3月,AMD发布了APU,这是一个与CPU截然不同的处理器,它将独立 显卡融合到了处理器内部,通过CPU部分与GPU部分的协同工作,实现加速的计算效果。这其中非常关键的一点是,GPU强大的计算能力得到了释放,并应用 于传统CPU的领域实现通用计算。换句话说,GPU将不于游戏、图形的计算,还将参与到原本CPU负责运算的部分——GPU,要革CPU的命!

这是一个移动互联的时代,更是一个多媒体的时代,在所有应用都在向图形化、视频化靠拢的时候,视觉体验已经成为用户追逐的焦点。无论是绚丽的游戏效果,还是流畅的高清视频,我们都需要在一个广阔的视野中呈现出完美的视觉效果,更爽快、更精细、更绚丽是其中的关键词。

所以, GPU 当道的时代已经到来,而AMD用了一种更为先进的方式发挥GPU的威 力,这就是异构计算。异构计算其实就是CPU与GPU的“混搭”——把不同的计算单元放在同一个芯片里,智能分配数据处理工作,让他们各自充分发挥自己擅 长的计算能力。简而言之,异构计算终实现的是计算资源的化,由此可以带来计算效率的巨大提升。

更重要的是,APU内部的GPU核心具有中低端独立显卡的性能表现,这是AMD收购 ATI之后的收获之一,也是AMD面对英特尔能挺直腰杆的部分。相比较而言,无论是SNB还是IVB,核芯显卡面对APU的GPU部分只能俯首称 臣。也就是说,APU为主流用户提供了一个更加注重视觉体验的解决方案,在图形化、视频化的时代,这一点让AMD扬眉吐气。

据说,在明年即将发布的第三代APU中,CPU与GPU将实现统一内存空间寻址,CPU、GPU之间可以更彻底的共享数据,避免数据复制和带宽浪费,为二者的更进一步融合奠定坚实的基础——无论是3D图形性能还是计算性能,都会因此再上一个台阶。

当然,AMD的传统处理器依然在延续着它的使命,至少从表面上看,AMD还在提供一个性价比更为出色的CPU,但这是不是AMD的虚晃一枪呢?APU已经扛起了大旗,虽然这场豪赌的结果还未可知,但是在APU发布一年后,英特尔的IVB才首次实现异构计算,从这一点来看,至少AMD并不寂寞。


标签: APU Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续