详情页
首页>资料大全>企业资讯
ADI继续引领全球数据转换器市场
电子工程世界    发表于   2012-07-30

中国,北京 —Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)引领全球数据转换器市场,根据半导体和电子行业的市场研究公司Databeans, Inc.提供的行业分析报告,ADI公司占据全球 数据转换器 市场份额的48.5%。Databeans在其发布的“2012 Analog”市场研究报告中指出, ADI 公司继续引领全球数据转换器市场,其市场份额超过研究认定的所有其它公司市场份额之和。

Databeans首席分析师Susie Inouye指出:“2011年,ADI公司的市场份额已超过其有力竞争对手市场份额的两倍,在高达27亿美元的数据转换器市场仍稳居首位。ADI公司不断改进并调整转换器架构和工艺技术,能够满足工业、医疗、通信、消费类电子和汽车行业持续扩大的各类客户群对产品性能的要求。”

据Databeans报告预测,2012年数据转换器的营收将有望比2011年增长6%以上。从长期发展来看,Databeans预计到2017年,转换器市场会继续保持10%的年均增长率。

ADI公司转换器部门副总裁Dick Meaney表示:“当今世界逐渐发展成为以数据为中心,这必然要求数据转换技术持续进步。47年的模拟和混合信号设计经验结合雄心勃勃的投资计划,使ADI成为业界、价值的数据转换器创新公司。我们持之以恒地提供优质产品来满足不同行业且日益扩大的客户群的苛刻性能要求,这是我们的市场份额不断增长的关键原因。”


标签: ADI Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续