详情页
首页>资料大全>企业资讯
LED灯泡命名百花齐放+急需标准化
电子工程世界    发表于   2012-08-06

在目前全球的LED市场中,与大众消费者比较有关的应该就是LED灯泡了,但有一个困扰LED消费者的关键问题,那就是对 LED 灯泡型号分辨的困惑。

以日本大厂东芝(Toshiba)的LED灯泡来说,就有有三种不同的产品代码。身为消费者,常常因为看不懂产品代码而搞错自己所要购买的灯具。灯泡产品代码的混淆,对LED产业是一项非常严重也是急待解决的问题。

其他国际LED灯具制造大厂,如飞利浦、GE、Osram、Sharp、Panasonic、Samsung,甚至是两岸的LED厂商,同样也有产品代码混淆的问题存在。目前我们到,大部份的LED业者用LED灯具产品通用代码的后五、六码作为分辨的依据。可惜的是,有些厂商使用五码,有些则使用六码,并没有统一的规定。此外,有些厂商会在产品代码上加破折号,其他则无。

零售业者在相同型式的灯具上标示著不同的代码编号,这些经常让网络购买者搞不清楚自己所买的灯泡的型号。举例来说,飞利浦的L-Prize winning LED灯泡就同时有3种不同的产品代码,这是因为通路与产品规格不同的缘故。LED产业好有一套标准的产品代码命名规则,这可以提高消费者对LED照明产业的信誉,也能很轻松地分辨自己想要购买的LED灯的型号和规格。


标签: LED Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续