详情页
首页>资料大全>企业资讯
电子元器件行业在未来几年将大放异彩
电子元器件行业协会    发表于   2012-08-07
目前,国务院《“ 十二五 ”国家战略性新兴产业发展规划》发布。《规划》指出:到2015年力争使战略性新兴产业占国内生产总值(GDP)的比重从2010年的不到4%提高到8%左右,到2020年这个比例争取达到15%。同时,“十二五”期间,新一代信息技术产业销售收入年均增长20%以上。这里的“新一代信息技术”包括:超高速光纤与无线通信、物联网、云计算、数字虚拟、先进半导体和新型显示等。其中,与电子产业相关的核心产业有:集成电路产品设计、先进和特色芯片制造工艺技术,先进封装、测试技术以及关键设备、仪器,新一代半导体材料和器件工艺技术。
由此可见,未来的三至五年,是电子元器件行业发展的黄金时期,有国家政策的很好支持,同时科技研究的进步也会促进电子元器件行业向更深的层次发展。
未来 电子元器件 行业发展值得期待的方面包括以下几点:,
,在集成电路设计方面,国产芯片和软件的集成应用的强化。期待到2015年,集成电路设计业产值国内市场比重由5%提高到15%。
第二,在显示技术方面,要积极有序发展大尺寸膜晶体管液晶显示(TFT-LCD)、加快推进有机发光二极管(OLED)、三维立体(3D)、激光显示等新一代显示技术的研发和产业化。
第三,在LED产业方面,攻克LED、OLED产业共性关键技术和关键装备,提高LED、OLED照明的经济性。
第四,在新型元器件方面,掌握智能传感器和新型电力电子器件及系统的核心技术,提高新兴领域专用设备仪器保障和支撑能力,发展片式化、微型化、绿色化的新型元器件。
综上所述,在未来几年,电子元器件行业的发展值得关注,这是一个与我们生活密切相关的高科技行业,它将在未来几年大放异彩,是投资发展的一个好选择。

标签: 电子元器件 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续