详情页
首页>资料大全>企业资讯
泰克发布自动化测试软件产品
企业网    发表于   2012-08-14

Tektronix日前宣布,推出可供串行连接SCSI(SAS)实体层发射器兼容性测试使用的自动化测试软件,现在包括SAS-3 12Gbps接口的量测支持。使用DPO/DSA/MSO70000系列示波器在33 GHz带宽双通道上高达100 GS/s实时取样率,以及DPOJET架构的自动化兼容性测试软件,工程师能够获得SAS-3关键性设计挑战的深入见解。

SAS是一种高速串行汇流排,广泛使用于高阶服务器和工作站储存应用。透过SAS-3,现在资料传输速率可从SAS-2接口的6 Gbps倍增到12 Gbps。以12 Gbps运行的储存装置和芯片组引入更困难的电气设计新挑战,例如以前可忽略或相对容易解决的串音或减少讯杂比问题。

早期尝试缩短产品上市时间的人员,需要可简化SAS-3 12 Gbps发射器量测工作的工具,透过结合自动化软件和相应的发射器和适配器测试实作方法(MOI),Tektronix为SAS-3设计人员提供了一个更容易进行量测的完整PHY层发射器测试解决方案,协助他们迅速获得了解及解译测试结果所需的专业领域知识。

Tektronix高性能示波器总经理Brian Reich表示:随著速度的提高(SAS从一代到下一代速度倍增实例),自动化测试解决方案变得越来越重要,满足了缩短产品上市时间的需求。透过与SAS工作团队的密切合作及参与Plugfest的活动,我们能够迅速扩大我们的SAS解决方案系列,以支持的标准。

Tektronix SAS-3解决方案支持PHY设计的特性量测,超越了传统的交流参数量测,包括串音和等化分析,以及集成的端对端模拟工具组。自动化软件允许设计人员轻松使用DPOJET抖动和眼图分析工具,疑难排解设计问题。使用者还可以利用自订配置的功能修改测试参数或增加图形(如趋势图或直方图),以获得进一步的见解。

标签: 软件 产品 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续