详情页
首页>资料大全>企业资讯
利尔达:争做物联网领域的“德州仪器”
杭州日报    发表于   2012-08-14

  就像蓝牙和WiFi无线上网一样方便——利尔达科技推出的无线充电解决方案,只要将手机放上充电板,利用电磁感应在充电板与设备之间的空气中传输电能,线圈和电容器就会在充电器与设备之间形成共振,实现电能高效传输,从而省却了时时插拔数据线的麻烦。

  区别于其他一些物联网应用型企业,利尔达科技所做的主要是物联网核心技术的研发,合作企业用上利尔达科技的“无线充电解决方案”芯片模块,只要在此模块上加上合适的硬件,就可以形成对外销售的产品。

  十年来,利尔达科技从为全球500强、美国德州仪器做代理起家,在掌握了德州仪器MSP430单片机技术后,经过多年的研发投入,公司不断开发出高附加值、高技术含量的新产品,并率先在国内构架起研究嵌入式微控制技术和物联网技术为主导的新型产业结构。从2001年成立至今,年均保持着30%以上的增长率,去年的销售额达到了11亿元。

  从模仿到创新 实现代理商到标准起草者的完美转身

  “十年前,利尔达科技成立,从给美国、日本和欧洲等地一些半导体元器件设计制造企业做代理起,逐步模仿美国德州仪器的半导体MSP430单片机技术,一步步走上自主创新之路。”利尔达科技董事长叶文光在接受记者采访时说。

  单片机又称微控制器,是一个集成在一块芯片上的完整计算机系统。

  刚开始,为了便于推广德州仪器的单片机技术和相关的半导体产品,利尔达科技公司的技术工程师,每年要在全国20多个城市轮流召开研讨会,在与德州仪器等厂家的技术代表和用户进行交流和相关互动后,利尔达的技术人员也逐渐掌握了嵌入式微控制技术和无线射频技术。利尔达不再仅仅满足做国外厂家的代理商,而是立志拥有自己的核心技术和自主产品。

  “单片机就是一个小型电脑CPU,它直接做在产品上不能用,这好比一台电脑,没有配备WINDOWS就不能使用。我们在做的就相当于WINDOWS和OFFICE软件,我们只做一个软件,把软件放到芯片中,然后变成一个应用。”“上游公司给我们提供集成电路的芯片材料,但是这个芯片要带软件才能应用,这就是单片机,也就是今天的嵌入式技术。”叶文光说。所有电子产品的核心是芯片,写了程序后才能使用,利尔达掌握了电子产业的核心技术应用。

  在发展中,利尔达将自己定位为“物联网嵌入式解决方案”,将嵌入式微处理器应用技术和无线通讯应用技术作为公司发展的两大主题,争做中国的“德州仪器”。

  从2004年开始,利尔达与美国德州仪器联合启动MSP430单片机中国大学计划,已在清华大学、上海交通大学、西安电子科技大学、杭州电子科技大学、中国计量学院等30多所高校成功建立了MSP430单片机联合实验室,开展物联网应用技术研发。

  为了解决技术管理上存在的重复劳动与非标准化,利尔达邀请北京航空航天大学教授、中国单片机协会会长何利民担任公司顾问,专门指导技术标准化,文本标准化,命名标准化,版本标准化问题,要求每位工程师将技术创新成果“无我化”,建立“无我化管理”的技术管理平台。公司还积极参与相关行业标准制定,先后参与了建设部《用户计量仪表数据传输技术条件》、《热量表》、《IC卡膜式气表》、《安装式数字显示电测量仪表》等国家标准、行业标准的起草,拥有了近100项发明和实用新型专利。

  不只卖产品还卖解决方案

  潜心物联网核心技术研发

  利尔达科技推出的无线智能插座解决方案,让您通过电脑,就可以和家中的插座进行无线通讯,坐在办公桌前对插座进行开关控制;

  利尔达科技的无线抄表系统,利用手持终端,可轻松实现不入户采集水表、气表、热表、电表数据,通过无线实时了解到燃气表等测量仪表的工作情况;

  利尔达科技推出多媒体无线整体解决方案,整合了3D眼镜、智能体感遥控器、语音识别输入等多项技术,与传统的红外技术相比更加节能省电,使用户享受无线技术带来的轻松便捷;

  利尔达科技推出的WIFI模块,可以在家电、掌上设备、医疗、环境监测等诸多领域使用,使传统家用电器瞬间接入因特网,实现智能联网控制;

  ……

  尽管物联网概念自2009年开始火爆,利尔达科技很早就开始关注这一产业。“不过不同于一般的物联网应用企业专注于物联网某一应用领域,利尔达科技对从国外引进的芯片技术进行应用设计的二次开发,并向下游的客户提供整套技术方案。”叶文光说。

  2005年,在坚实的嵌入式技术及应用基础上,利尔达聘请了国内外的射频技术专家建立无线技术研发团队,投入了1000多万元建立物联网射频实验室,进行低功耗无线射频技术的研发;成立嵌入式研发中心和物联网研发中心,选择了物联网产业中嵌入式微控制器和无线射频技术进行研发;陆续推出了物联网水表、气表、热表解决方案,物联网无线抄表系统,物联网人员定位系统,物联网环境检测系统,智能电网系统等,在短距离无线通讯方面具备1G以下、2.4G和5.8G射频电路的研发、设计、批量生产测试能力。

  叶文光透露:“在应用方面,我们已经拥有了超过30种成功应用的物联网技术解决方案,掌握了‘物网络’应用的关键技术。从射频电路的硬件设计到无线组网协议,再到低功耗技术和网络安全方面都有丰富的技术成果和市场应用。”目前,利尔达科技的模拟、嵌入式微控制技术以及无线技术已经应用到数字通信、娱乐到医疗服务、汽车系统等方方面面,海信、海尔、海康威视、美的、TCL、长虹等一大批企业都是其客户。

  去年4月,利尔达科技聘请原美国德州仪器亚洲区市场总监丁毓麟担任公司总裁。在丁毓麟的带领下,公司全面启动了质量管控体系建设,将研发中心与事业部完美结合,从市场商机、技术研发到生产营销进行一体化管理,利尔达科技也正朝着未来实现“百亿产值、打造百年基业”的目标坚实迈进。

标签: 利尔达 德州仪器 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续