详情页
首页>资料大全>企业资讯
飞思卡尔助力智能互联时代腾飞[图]
硅谷动力    发表于   2012-08-15

8月14-15日,嵌入式领域一年一度的科技盛会---飞思卡尔技术论坛在国贸大酒店开幕,吸引众多业界技术专家、企业高层、开发者汇集于此,共同探讨的产品技术、市场热点以及未来发展趋势。无论从规模还是技术高度,论坛都已然成为行业发展的风向标。

 

 

开幕式会场人满为患

飞思卡尔新任CEO Gregg Lowe表示,亚洲市场是飞思卡尔的重点聚焦。到2016年,亚洲网络市场将在全球市场居地位,超53%的4G用户将来自亚洲,同时中国、印度等国家正在加大城市的基础设施建设力度,为智能电网、智能楼宇等行业带来巨大的发展机遇。飞思卡尔作为行业,拥有全面的生态系统,在无线与网络、消费电子、汽车电子以及工业等领域拥有举足轻重的地位,此外,飞思卡尔注重简约化设计,可以帮助企业客户和开发者更快的将产品推向市场。

 

 

Gregg Lowe阐述行业发展趋势

智能互联时代触手可及

Gregg Lowe认为,移动互联网、物联网、云计算的应用和爆发,让智能互联的需求越来越强烈,随时获取移动数据也成为了生活必需。智能互联设备以及数据、视频内容的爆发式增长引发了移动数据传输需求的快速提升,给无线基础设施设备供应商以及系统开发商带来巨大挑战,如何提供可扩展、智能化、节能的产品挤解决方案以保证网络基础架构的智能和效率?

尤其是随着数据中心的大规模建设,随之而来的是巨大的能耗难题,据统计20%的能耗来自数据中心,并且以每年12%的增长率在飙升。随着更多的汽车,智能机、平板、机顶盒等设备互联并通信,能耗将变得更加严重。特别是4G LTE的普及,高速数据传输下载将给网络带来巨大压力。种种应用需求,对网络基础设施中的处理器提出了更高的要求,如互联性、处理速度、安全性,节能等方面,只有从系统级的底层处理器入手,才能更有利于从根本上解决问题。

飞思卡尔引领智能互联

作为通信芯片和嵌入式系统的,飞思卡尔在嵌入式处理器、微控制器、DSP、RF、传感器、模拟、支持软件等方面具有丰富经验。针对智能互联时代的要求,飞思卡尔推出高度集成的系统级一体化的处理器解决方案,从互联性、处理速度、安全性、节能等方面入手,满足从低端到高端的应用需求,如Qorivva,Vybrid等。

 

 

系统级一体化的处理器解决方案

Gregg Lowe及同事在现场做了低功耗MCU 产品PK演示,同台竞技的有microchip的PIC24,瑞萨的PL78,TI的msp430,飞思卡尔基于ARM Cortex-M0+的Kinetis L系列。四大主流MCU产品PK,瑞萨差,TI次之,microchip第三,飞思卡尔以优异成绩胜出,彰显了飞思卡尔在该领域的地位。

 

 

四大主流MCU产品PK

 

 

飞思卡尔以优异成绩胜出

此外,在汽车电子领域,飞思卡尔关注安全与娱乐影音的高度融合,注重用户体验的提升。同时为了应节能环保的需求,动力总成是控制排放、提高效率的主要途径。飞思卡尔一方面通过发动机管理提高燃油经济性,另一方面积极推进新能源车的开发,兼顾现在和未来的汽车节能技术。

智能物联时代已经随着科技的不断创新进入普通民众的日常生活,相信飞思卡尔在汽车电子、消费电子、医疗、工业电子、网络、智能能源等领域的不断发力,将带给我们一个全新的生活和工作方式。

标签: 腾飞 飞思卡尔 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续