详情页
首页>资料大全>企业资讯
Gartner:二季度全球智能机销量增43%

美国市场研究公司Gartner今天发布报告称,2012年第二季度全球手机终端用户销量达到4.19亿部,较2011年第二季度减少2.3%。智能手机销量同比增长42.7%,在全部手机销量中占36.7%。

“2012年第二季度的需求进一步放缓。”Gartner首席分析师安舒尔·古普塔(Anshul Gupta)说,“经济环境遭遇挑战和消费者推迟升级,都导致市场需求放缓。功能手机需求继续下滑,大幅拖累了整个手机市场。”

“苹果iPhone 5等高调智能手机的发布,以及中国厂商对3G的推动,都将拉动智能手机市场的发展。不过,功能手机仍将面临压力。”古普塔说。

2012年第二季度,三星手机销量仍然保持强势地位,同比增长29.5%,对苹果和诺基亚的优势也环比扩大。该季度的增长主要受到Galaxy智能手机创纪录销量的推动。智能手机目前占到三星所有移动设备销量的50.4%,即4560万部。新款Galaxy S3智能手机的需求尤其强劲,甚至超出三星自己的预期。有报道称,该产品发布后两个月的销量就达到1000万部。Galaxy S3是该季度畅销的Android设备,如果不是因为供应短缺,销量原本还会更高。

消费者第二季度对苹果iPhone的需求有所下滑,销量较季度减少12.6%,但同比仍然增长47.4%。苹果第三季度还有可能再次经历低于常规水平的销量,具体要取决于新iPhone的上市日期。不过,苹果已经准备好在圣诞购物季期间通过北美和西欧市场大赚一笔,这一时期的市场通常都不会受到经济压力的影响。

“三星和苹果仍然主导着智能手机市场,二者的合并份额约为一半,还拉大了与其他厂商的差距。其他智能手机厂商的份额都未接近10%。”古普塔说,“在2012年的智能手机王者之争中,三星一直都在加大对苹果的优势。”

诺基亚第二季度手机销量下滑了14.8%。该公司正在与“白盒”厂商和新兴设备厂商展开激烈竞争,以捍卫自己的功能手机销量。该公司已经在这一方面取得了一定的成功,因为其功能手机的销量和市场份额都实现环比增长。但该公司的Lumia智能手机仍然很难取代Android在消费者心目中的地位。

古普塔认为:“智能手机销量下滑导致诺基亚整体地位恶化,其市场的宝座也在上一季度被三星夺走。由于高端智能手机销量持续下滑,该公司正面临着利润率的萎缩。”

具体到智能手机操作系统市场,Android第二季度市场份额同比增长20.7个百分点,从而拉大了市场优势。苹果iOS市场份额也同比微增0.6个百分点,但环比却下滑3.7个百分点,原因是消费者等待iPhone 5的发布,推迟了现有iPhone的购买计划。

Gartner分析师认为,iPhone 5的发布将提供一次绝佳的升级机会。因为外界普遍预计,苹果将采用更大的屏幕以及其他时尚的外观设计,从而吸引iPhone 4用户升级。


相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续