详情页
首页>资料大全>企业资讯
TI发布全球低功耗MCU产品MSP430
OFweek电子工程网    发表于   2014-08-01
  • 在德州仪器(TI)近日召开新品发布会上,该公司半导体事业部嵌入式产品业务拓展经理吴健鸿介绍其超低功耗铁电(FRAM)MSP430 MCU 平台,包括MSP430FR59x和MSP430FR69x,这是继两年前TI铁电MCU MSP430FR57x发布之后的又一重磅产品。他强调说,TI是一家在市场上提供FRAM MCU的公司,并且采用EnergyTrace++技术设计的MSP430 MCU实现了全球低功耗MCU的设计目标。

    全球真正的超低功耗

    TI全新MSP430FR59x/69x FRAM MCU产品系列集成了涵盖32KB至128KB嵌入式FRAM的EnergyTrace++实时功耗分析器和调试器。EnergyTrace++技术是全球个能使开发人员为每个外设实时分析功耗(电流分辨率低至5nA)的调试系统。这使工程师能控制自己的功耗预算并优化软件,尽所能创造出能耗低的产品。这项新技术现在可用于MSP430FR59x和MSP430FR69x MCU产品系列,并配备全新的低成本MSP430FR5969 LaunchPad开发套件。

    此外,TI创新的超低漏电(ULL)专有技术,使得其MCU产品可在-40至85摄氏度的整个温度范围内提供全球低的系统功耗,即运行功耗为100μA/MHz,精确实时时钟(RTC)待机功耗为450nA,并具有业界的功率性能。

    FRAM MCU包括各种智能模拟外设,如在转换速率为200 ksps时耗电流低至140μA的差分输入 模数转换 器(ADC)以及可在系统处于待机状态时运行的增强型流量计量扫描接口,从而使功耗降低10倍。此外,集成式8-mux LCD显示器和256位高级加密标准(AES)加速器也可降低功耗,缩减材料清单成本并节省 电路板 空间。

    借助FRAM独特性打造优势

    之所以称之为铁电MCU,是因为该系列MCU产品采用具有独特功能的FRAM。它具有三大特性,一是无限的可擦写次数。无可匹敌的读取/写入速度意味着FRAM MCU比传统非易失性存储器解决方案的擦写循环次数多100亿次以上,这一擦写周期远超出了产品生命周期本身。二是灵活性。FRAM具有独特能力,使开发人员摆脱代码和数据存储器之间的传统界限束缚。用户无需再受限于业界标准闪存与RAM的比率或为增加的RAM需求支付额外费用。三是易用性,FRAM可简化代码开发。由于FRAM无需预先擦除段,并可基于比特级被存取,使恒定的即时数据记录成为可能。无线固件更新复杂程度降低,速度加快且能耗减少。

    相比于传统MCU,FRAM MCU产品组合具备如下独特优势:1,FRAM是的非易失性嵌入式存储器,可在电流低于800μA的情况下以8Mbps的速率被写入,比闪存快100倍以上;2,借助引脚对引脚兼容性和可扩展的产品组合(由TI超低功耗MSP430 MCU FRAM产品平台内32KB至128KB的器件组成),使开发工作变得更轻松;3,借助MSP430 FRAM和闪存组合之间的代码和外设兼容性,利用MSP430Ware来简化迁移;4,可取代EEPROM,旨在设计出写入速度更快、功耗更低且内存可靠性更高的安全产品;5,256位的AES加速器使TI的FRAM MCU能确保数据传输;6,适合开发人员使用的丰富资源包括详细的迁移指南和应用手册,以简化从现有硅 芯片 到MSP430FR59x/69x MCU的迁移。

    广泛的适用应用领域

    该平台配备了所有必要的硬件和软件工具,支持开发人员降低能源预算,限度地缩减产品尺寸并致力于实现无电池的世界。据吴健鸿表示,这些MSP430 MCU非常适用于智能计量仪表、可佩戴式电子产品、工业和远程传感器、能量收集装置、家庭自动化设备、数据采集系统、物联网(IoT)以及更多需要超低功耗、灵活内存选择和智能模拟集成的应用。

    尤其对于目前发展迅速的可穿戴市场,也是其中一个应用场景。在今年的世界杯上,裁判们手腕上佩戴的手表能计数进球数等功能,就是采用了MSP430低功耗MCU。还有一些工业类传感器也在广泛应用,特别是厂房的控制或楼宇的控制(Building Automation)时,例如有很多流量监测点需要进行流量控制,此外还有烟感或光感、开关灯控制、流量阀的流量控制等需求,往往一个厂房就需要几万个不同的流量控制或手机数据传感器,这些传感器都需求超低功耗或者无需电池的MCU,而MSP430产品就可以满足这些需求。

    在智能家居部分,也有很多安防传感器,比如在门上加一些防盗装置,或者需要烟感器或灯光开关控制器,家庭安全系统的开关等,这些应用都需要简单的单片机,而且功耗部分也都要求低功耗,因为很多烟感器要用电池供电的。“TI的超低功耗的单片机不仅可以满足这些需求,还能在这些传感器里增加更多的智能功能。”他说,“现在我们讲智能的部分,它们都需要无线传送和手机数据,也需要一些控制在里面,不像以前那么简单,只测有烟或无烟,现在加了一些功能在传感器里,所以更复杂的应用就需要铁电这样的单片机去增加它的性能,同时可以把功耗控制在3至5年的时间里。”

    据吴健鸿介绍,MSP430FR59x MCU可批量供货,MSP430FR69x MCU现已开始提供样片,并将在2014年第3季度用于正式批量生产。TI还重视提供产品的多样性,他表示,客户希望有个平台性的开发,TI的430产品系列有超过1,000个不同的产品可供选择。“今年是我们铁电MCU的一年,下半年还有另外两颗铁电产品也会发布。整体加起来,光是今年就会有几十颗新的铁电产品会来到这个市场里。”他说道。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser( 贸泽 )、Element14(e络盟)、Wpi( 大联大 )、Future( 富昌 )、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    标签: 芯片 模数转换 贸泽 大联大 富昌