中国正全面开展LTE TDD/FDD混合组网试验。工信部于6月27日宣布,批准中国电信、中国联通开展LTE混合组网试验。而早在2012年6月18日,中国移动香港公司即实现了LTE FDD与LTE TDD双向、双制式的国际漫游。
近日,工信部总工程师张峰表示,“TD-LTE(即LTE TDD,编者注)和LTE FDD是新一代移动通信的国际标准,两者相互融合,共同发展,已经成为全球移动通信产业未来发展趋势。目前全球有36个TD-LTE商用网络,已经有13个采用混合组网的模式。根据国际电信联盟(ITU)的建议,我国同全球各个国家一样也分别规划了TDD和FDD的频率,可同时满足我国的TDD和FDD制式的移动通信系统的发展需要。”
得益于通用标准,4G飞速发展
在FDD/TDD混合组网、且与3G网络长期共存的大背景下,今年上半年中国手机市场4G手机出货量达到4034.9万部;上半年国内4G手机新机型已经逼近3G新机型的一半左右,这个差量会很快被抹平——在6月份,国内上市3G新机型67款,4G为128款。这一数据也强有力地证明4G将是中国智能手机产业的提速引擎。按照工信部的统计,截至今年6月,中国4G用户达到1397万户;考虑到电信、联通的混合组网测试刚开始大规模展开,有理由相信下半年的4G用户增长斜率会更陡。
业界普遍认为,4G发展快,“通用标准是关键”。从技术角度,LTE作为一个全球通用标准,特别有助于全球打造统一的产业链。3G时代各种通讯制式互不兼容,4G时代不存在这个问题——LTE是基于3GPP发布的技术规范的全球通用标准,上行使用单载波FDMA,下行使用OFDMA,同时适用成对和非成对频谱的部署。基于管理3G网络的经验,为了避免市场碎片化,全球运营商从开始就推动LTE作为一个通用标准支持FDD和TDD模式,两个模式间只有非常小的必要差异。全球移动设备供应商协会(GSA)主席Alan Hadden先生曾表示,“由于LTE是全球统一、通用标准,LTE FDD与TDD的网络部署和用户终端制造都可以极大地受益于LTE的全球规模经济。”
对于手机厂商而言,利用一个处理器平台打造4G多模多频手机,从而满足全球运营商需求,是未来发展趋势之一,这也将非常有力地保证手机作为中国电子信息出口商品者的地位——今年上半年,电子信息商品出口额为手机(451亿美元,同比增8.7%),第二位为笔记本电脑(357亿美元,-30.1%)。
稍早前,努比亚发布Z7系列智能手机,采用骁龙801处理器,支持LTE TDD/LTE FDD/TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000/GSM全球3G/4G多模制式,支持双卡双待。努比亚总经理倪飞称,“消费者需要,我们就做!”他从另外一个角度举了例子:用户购买手机的时候,往往需要考虑、甄别自己的卡是否能用,绝大多数消费者在购买手机的时候难以区分各种通信制式,经常出现中国移动用户购买联通版手机、电信用户购买移动手机的情况,“以降低消费者选择难度为出发点,努比亚做‘全网通’手机的想法迅速成型”。
综上所述,LTE统一标准、FDD/TDD混合运营可帮助运营商充分利用两种频谱资源;手机厂商可以不再受标准差异的限制,快速进入国际市场,还可在一定程度上压缩研发成本;而用户可实现一机在手走遍全球。据媒体报道,目前中国移动的系统已经实现了LTE TDD和FDD两个模式的高度融合,可以实现两个业务的无缝切换,并已推出5模10频、5模13频,甚至6模多频等终端。全球手机制造商和芯片提供商正在推出一系列面向不同价格区间的5模终端。从处理器商用化角度,Qualcomm的多模LTE调制解调器从2010年代开始就同时支持FDD和TDD,如今已经发展到第四代,目前所有面向不同价格区间的Qualcomm LTE调制解调器芯片组不仅支持LTE TDD和FDD,还支持全球所有主要移动网络之间的无缝互通。
LTE Cat.6和LTE Broadcast正在全球开展
消费者对于高速无线连接的需求越来越大,为满足网络的未来需求,LTE Advanced(LTE-A)应运而生。LTE-A数据速度更快、天线技术得到增强,其他许多方面也都有了改进。终产生了一个为更多用户提供支持、并提供更快数据速度的LTE标准。而一代Advanced Category 6还基于宽带载波聚合技术。
稍早前,三星和LG分别发布Galaxy S5 Broadband LTE-A和LG G3 Cat.6,支持LTE Cat.6,峰值下行速度可达225Mbps(处理器理论值为300Mbps)。这两款手机均采用骁龙805处理器和第四代3G/LTE Gobi调制解调器,支持世界上先进的载波聚合技术。从本质上看,支持Category 6载波聚合的终端将着眼于大范围的可用频谱(或载波),并把两个不同的频段合并成一个更宽(达40 MHz)、更快的连接。
Qualcomm于去年11月份推出第四代3G/LTE多模解决方案,包括调制解调器芯片Gobi 9x35和射频收发芯片WTR3925。其中,WTR3925是Qualcomm首个支持3GPP认证的所有载波聚合频段组合的单芯片载波聚合射频解决方案。
此外另一项LTE技术正在全球部署,即LTE Broadcast。LTE Broadcast利用标准的LTE网络架构和调制解调器,简化部署的同时节约成本。Qualcomm LTE Broadcast解决方案目前在部分骁龙芯片组中可用,由Qualcomm可选的LTE Broadcast中间件支持,在过去三年里通过主要基础设备厂商的测试,带来高水平的互操作性和产品成熟度。利用Qualcomm方案,LTE Broadcast目前已在韩国商用,而稍早前,Qualcomm联合搜狐在中国进行了LTE-TDD Broadcast首次公开演示;更新的消息是,BBC采用Qualcomm技术演示LTE Broadcast,为英联邦运动会服务,该服务向移动终端提供无需缓冲的高质量、无间断实时流媒体。该演示基于采用骁龙800处理器(集成Qualcomm Gobi调制解调器)的智能终端,并基于Qualcomm针对增强型多媒体广播多播业务(eMBMS)平台开发的LTE Broadcast解决方案。这次演示所需的MPEG-DASH视频流由BBC提供,华为提供网络设备。