目前市场上拥有这么多的NFC手机,即使是2%的NFC故障率,总数算起来也会达到1千7百多万用户会因此生气抱怨,这对于智能手机的品牌来说,潜在的影响很严重。
前面提到的业界采用的NFC测试只有“合格/不合格”显然不够,更不要说这种测试在产测中的效率不高的缺点。(莱特波特)LitePoint日前推出的业界首台NFC生产测试仪,就能够全面覆盖各种NFC标准,同时还实现非常高的测试效率。
LitePoint副总裁兼中国区总经理Gary Wang说,“为了检测到NFC的终端设备是否符合标准,满足移动支付的技术要求和达到在13.56MHz上的可靠性,LitePoint推出的业界台NFC生产测试仪IQnfc,它全面覆盖了种种NFC标准。”
Gary介绍,这台NFC产测仪,能够与所有的NFC芯片兼容,只需要用两根射频连接线连接主机和多用途测试架,简单setup后,即可以物理层上测试所有的NFC标准。生产技术人员对该IQnfc的Setup过程仅需只个小时,而测试一台NFC设备的时间花费不到5秒。
同设备一起配备的是LitePint开发的IQnfc软件IQfact+,它可以在检测过程中,显示出设备完成测试的各种NFC标准,以及NFC测试不通过时出现的问题和原因。
“我们与博通、NXP、高通等七大NFC芯片厂商共同协作,为所有的NFC芯片建立了芯片库。这就像是为一辆好的跑车,配上了好的赛车手。它能够帮助厂家快速准确地检测NFC的设备,同时减少厂家的运行成本。”
当然移动支付并不于NFC,还有苹果在力推的iBeacon和国内某宝推出的声波支付等技术。但不管怎么样,在市场的无线近场支付上不断兴起的同时,终端设备制造商对于检测的需求都会与之增长。
“如同WiFi技术进入到手机开始,到现在成长手机的标配过程一样,我认为将来的NFC也会成为手机上的标配。NFC、iBeacon都是为了实现 更便携的移动支付,NFC有着蓝牙等技术所没有的安全性。当然,我们也愿意看到更多的无线支付的技术,它们会带动市场的成长。”Dana McCarty笑着回应说,“LitePoint是靠卖无线测试设备的,这就如同在上世纪美国加州的淘金浪潮,卖铲子的商人。”
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。