屏幕分辨率的竞争来自苹果,在iPhone4时期,苹果提出了“Retina(视网膜)”概念:在用户视力正常的情况下,当手机屏幕像素密度达到 326PPI及以上,肉眼便无法分辨出像素点。而事实上,当屏幕达到了5英寸/1080P(1920*1080像素),像素密度就达到了443PPI;当 这个数字上升到6英寸/2K(2560*1440像素),像素密度则高达490PPI。如果按照苹果对于视网膜屏幕的定义,显然这些数字已经超出了人眼的 识别极限,那么是不是2K分辨率屏幕对于手机就没有了意义,326PPI已经封顶了呢?非也,简单的验证方法就是用一段时间的1980*1080分辨率 的手机之后换回视网膜屏幕,细腻与否一眼便看了出来。这是因为在苹果定义的视网膜屏幕中,提到的观看距离为10-12英寸(约25-30厘米),而事实上 人们在使用手机时不会有这么长距离,一般人们习惯离眼睛20厘米及以内的距离上使用手机。因此实际情况比苹果提到的距离缩短5——10厘米,会让人眼施展 更细腻的分辨能力,这样的结果就是大多数人的人眼实际分辨能力应该高达450PPI以上,而非326PPI。
在5英寸1080P屏幕上PPI高达443,已接近人眼实际分辨极限,在市场上作为主流屏幕本应该能坚持两年,但vivo Xplay3S迫不及待地搭载了一块2K分辨率的屏幕,距离款1080P手机:HTC Butterfly发布不过短短一年时间。自此手机屏幕正式进入2K分辨率时代,其实就这一点来讲,vivo选择2K分辨率更多的是出于营销需要而非简单 的硬件升级,距Xplay3S发布已经快一年时间,我们可以看一下目前市场上有多少手机选择了2K屏幕:OPPO FIND7标准版、nubia Z7、LG G3等,着实不多。“时间”是检验真理的标准,经过了近一年的发展,2K分辨率的手机没有像当年1080P手机那样如雨后春笋般发展,这很好地证明了 2K分辨率的手机是来得太早了。1080P已足够用,2K又没有很大的吸引力,我何苦花点银子换2K呢?
说到2K,续航也是很蛋疼的一个因素。别说1080P了,720P乃至480P时代安卓机的续航都很差劲,2K?我只能呵呵,各厂商啊,拜托你们先把续 航这事给搞好,再来玩2K吧,手机说破天还是个手机,如果你在用上2K之后还能轻松保证1天的使用时间,那我可能才会有考虑2K手机的想法。至于发热嘛, 接着呵呵吧。
另外体验也是很重要的一个方面,尤记得小编去年入手了OPPO FIND5,系统界面及图标着实很细腻,但当我安装第三方APP之后傻眼了:很多APP的图标根本没有适配1080P屏幕,看起来和已经适配的格格不入, 好在经过一段时间发展之后好转了许多。2K分辨率也是一样,问题甚至更严重了,因为在2K时代,显示问题不只局限于图标,而是整体的系统体验,常用软件是 否已经适配了2K屏幕,如果没有,那么画面经过拉伸以后,显示效果还不如普通屏幕。虽然时间可以解决这个问题,但小编相信速度肯定没有1080P时代的 快。
好了,吐槽完2K屏幕的缺点,我们还得看看它的优点,毕竟事物都有两面性嘛!
首先,对消费者而言,2K分辨率确 实是更加清晰。科技总是在追求极致,如果只是停留在“够用”这一级别,科技何来发展?甚至小便自己也在怀疑,如果长时间使用2K的手机,是不是就回不到 1080P的手机了,要知道差距都是比出来的,如果我们以视网膜屏幕为信仰,那何来现在的1080P手机?何来的2K手机?只是对于2K手机的巨大魔 力,我们可能需要更长时间去接受。(下图为FIND7标准版屏幕和轻装版对比)
另外,对于厂商而言,2K真是一个不错的卖点,当前智能手机同质化严重,做出差异化是很重要但也是很难的一件事,有的厂商拼设计,有的厂商拼做工,那为 什么不能拼屏幕呢?对于现在的智能手机而言,屏幕就是窗口,把窗户做的更大、更清晰当然是一件好事,当然啦,前提是改善一下发热和续航。
写到后,小编发现自己说的话好像有些矛盾,但重新看了一遍,又发现并不是这样。科技永远是向前发展的,科技绝不会因为人类的满足而止步,我们说过科技 过于先进,没必要再发展了吗?还是那句话:人们总是在习惯了更好的东西之后便越发地觉得之前的很不堪。我们今天认为2K分辨率是多余的,但或许几年后我们 便已经在谈论4K是否够用,没办法,人类天生就是贪婪的。