详情页
首页>资料大全>企业资讯
不只MIUI 6 小米16日"大事件"小汇总
泡泡网    发表于   2014-08-15
    众所周知,小米手机能在众多机型中脱颖而出,除了拥有较高的性价比之外,其核心竞争力还要属它内部搭载的MIUI操作系统,截至目前的MIUI的版本为MIUI V5,而本月16日(周六)小米将发布全新MIUI 6系统界面,从目前所掌握的信息来看还是值得期待的,优势依然明显。除此之外,当天还会有很多其他的动作,现在就为大家来做个小的汇总和解读。

  红米手机1S 移动4G版 首发

  售价:699元

  红米手机系列的火爆大家都看得到,这里就不多做重复了。在之前红米手机都仅支持普通的3G网 络,而目前正值国内4G网络的爆发增长期,一部4G手机对于我们而言还是比较重要的,尤其对于移动用户来说,已经受够了移动2G和TD-SCDMA所带来 的折磨,所以红米手机1S 移动4G版也刚好解决了此问题。当然,这都不是重点,重点是售价仅有699元,相比之前普通的红米手机799元售价还要再低100元。

  红米手机1S 移动4G版配备了MT6582的四核处理器,主频1.3GHz,1GB 的运行内存与8GB的机身存储,支持的32GB存储卡拓展;屏幕为4.7英寸的720p分辨率的IPS屏,稍有遗憾的是该机为非全贴合屏;前置160 万像素、后置800万像素摄像头,运行基于Android 4.4.2定制的MIUI V5系统;配备2200毫安时的可拆卸电池,支持移动4G/3G/2G与联通2G网络。

  红米手机系列的口碑在此之前一直都比较 不错,此次为了更加快速的网络体验所推出的移动4G版也是比较值得购买,体验到了精心适配的MIUI V5系统的同时又能体验到极速的4G网络,再辅以699元的售价,购买优势也比较明显。即便做不了主力机型,备用机还是绰绰有余的,尤其其内置的简单操作 模式,除了我们之外,同样适用于父母等中老年人使用。

  小米手环 首发

  售价:79元

  有人说小米一直以来都是个搅屎棍,无论是小米手机系列、红米手机系列等都给人这种印象。而在小米手机4的发布会当天,小米又宣布推出了全新的智能手环,并且又辅以超低的79元售价再次引发关注。而再8月16日这一天,除了红米手机1S 移动4G版首发之外,79元的小米手环同样会全网同步首发。

  引用我们彬彬同学的话来说:“对于很多朋友来说,拥有智能手环带来的好处就是炫酷和数据监测,但要知道手环只是能帮你记录运动数据,并不能帮你运 动。所以想要健康的身体,手环起到的只是辅助功能。购买手环的心态要正确,它能为我们带来的就是运动数据的监测,而我们需要的是藉此来进行更适合自己的运 动健身。”

  小米手环除了拥有一些健身、辅助检测、手机辅助解锁等功能之外,我认为它的特性就是支持高达30天的续航,这对于目前智 能手环普遍的3天左右的续航来说,优势的的确确的存在。小米手环单独的价值并不高,高就高在它在搭配了智能手机使用后的所增加的一些便利。当然,购买还是 要相对理性,毕竟它是一款仅仅售价79元的智能手环,可能它在整体上不如竞品,但与MIUI系统的深度定制结合才是它的杀手锏。

  小米路由器mini 首发

  售价:129元

  你是不是觉得家里的无线网络的网速明明是百兆的,但网速还是不如公司或学校的快?许多伙伴一直都在吐槽这个问题,其实这不难理解,无非就是该提醒你,该换一个好点的无线路由器了。在网速恒定的前提下,路由器的好坏真的会决定无线网络的质量。

  小米路由器mini的特性是采用了双频双天线,2.4GHz/5GHz双频可同时发出, 可分别设置两个WiFi,并支持的无线802.11ac协议。对信号的强度及穿透力有比较明显的提升,多重保障让联网设备信号无阻,高速下载、高清语 音、视频及流畅的游戏体验有明显的提升。并且提供了陌生设备连接警告功能,如不想让ta使用,那么打开适配的APP,秒踢不速之客。

  对于129元售价的小米路由器mini来说,在一定程度上还是比较值得肯定的,支持的802.11 ac的无线协议,更是它的一大亮点,如果你对小米的周边产品感兴趣,那么也不放一并收了小米路由器mini吧,毕竟不是每个人都能掏钱购买一个699元的智能路由。

  MIUI 6

  首批适配机型:小米4、联通版小米3

  当然,此次的816的看点还是的MIUI 6操作系统的发布,这几天各种谍照已经被传的沸沸扬扬了。但,好在马上就要发布了,先来看看它的谍照吧。

  从曝光的真机谍照来看,MIUI 6确实是在走全局扁平化的路线,系统安上去更加清新自然,状态栏也会更加“宽”,当然这也需要应用程序的适配才行,而通知栏也比之前整洁了不少,虽然没有看到开关按钮,但想必也会很好看。

  除了新品首发之外,小米将在8月16日进行全部手机和电视的免预约开放购买活动,并且所有配件均6折起售。

  总结:

  8月16日越来越近了,无论你之前是否对MIUI系统感兴趣,不妨也关注一下,毕竟MIUI系统是小米的核心竞争优势,万一的MIUI 6如果真的戳中你了呢?除此之外,当天还会有更多的新品首发和促销打折活动,如果你近期有购置物品的打算,那就真的值得一看了。不止是发布会,官网也一样 很值得看。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: Arrow Chip1stop Future