详情页
首页>资料大全>企业资讯
预见未来:三星与苹果手机显示屏幕之争
OFweek电子工程网    发表于   2014-08-20
  • OFweek 电子工程 网讯:苹果6将要发布4.7英寸和5.5英寸两个版本的新产品,已经是人尽皆知的事情了。前不久我们也从各个媒体上得知,三星将要发布的全新的Galaxy Note4手机产品。其搭载了一块5.7寸的柔性O LED显示屏 ,拥有1440x2560的超高分辨率,可以说是引领手机屏幕显示的新潮流。

    预见未来:三星与苹果手机显示屏幕之争

    就显示技术而言,柔性OLED是一种类似于LCD的下一代平板显示技术,是OLED的一个分支。OLED具有非常简单的三明治结构,即两层电极之间夹有一层非常薄的有机材料。当有电流通过时,这些有机材料就会发光,且不需要背光,因此OLED显示屏可以做得更轻更薄可视角度更大。其还拥有更为丰富色彩的同时,也能够拥有显着的节电能力。

    如果iPhone 6依旧使用和iPhone 5一样的内嵌式IPS显示面板,就一定需要背光面板,那么就会使其机身一定会比Note4厚。而且,现在拥有2560高分的手机共有两款,一款是nubia推出的nubia z7和OPPO推出的find 7都搭载了一块5.5英寸的2560x1440高分的屏幕,其也PPI值也都到达了538像素/英寸(ppi)。如果再使用和iPhone5一样的2K以下的分辨率的话,其PPI值一定小于三星的Note4的515像素/英寸(即√(25602+14402)/5.7=515像素/英寸)。

    PPI值,就是每英寸的屏幕所拥有的像素点的数目的单位,所以PPI值越高,那么就说明每英寸屏幕就能显示出更加精细的画质效果。而过去的iPhone5、5S、5C都采用的是4英寸内嵌式多点触控的IPS显示面板,拥有1136x640的640P级别的分辨率,因此,这三款机器的PPI值也仅有326像素/英寸,其画面的细腻程度根本无法与三星Note4抗衡。

    液晶分子排列与对比度能力的PK

    衡量一款显示面板的好坏要看两个方面。一方面,看屏幕的对比度,因为其是衡量屏幕颜色是否鲜艳的一个参数标准,一般来说对比度值越大,图像显示就越清晰,色彩锐度也就越高,色泽也就越艳丽。而对比度越小,画面会显得整个画面都会发灰。因此,高对比度对于图像的清晰度、细节表现、灰度层次表现都有很大帮助。相对于静态图片来说,对比度对动态视频显示效果影响要更大一些,由于动态图像中明暗转换比较快,对比度越高,人的眼睛越容易分辨出这样的转换过程。

    而另一个就是要看其拥有怎样的液晶分子的排列方式,以及排列方式决定的响应速度。因为,打开电源后,液晶分子能够完成排列就绪的时间,将直接影响到该液晶显示面板的响应时间。也就是说会影响到每个像素中红、绿、蓝混合颜色的速度的快慢,所以,其响应时间越短,那么使用者就能观看到更加流畅的色彩过渡。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser( 贸泽 )、Element14(e络盟)、Wpi( 大联大 )、Future( 富昌 )、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    标签: LED显示屏 贸泽 大联大 富昌