详情页
首页>资料大全>企业资讯
Android碎片化报告出炉 设备数1.9万款同比增58%
网易科技    发表于   2014-08-25
据国外媒体报道,Android碎片化问题已困扰该移动操作系统多年,尽管谷歌近期在积极实施矫正措施。该问题会导致什么影响呢?设备外形尺寸不一,搭载的Android版本类目繁多,型号也多不胜数,因而对于开发者来说大范围适配该日益具有统治力的移动平台简直难过登天。

OpenSignal近日发布了2014年Android碎片化报告,用具体的数据阐释了该问题的严重性。

先简单介绍一下OpenSignal这家公司,它是依据智能手机用户众包信息生成手机网络覆盖地图的同名应用开发商。它登陆Android平台已有一段时间,去年它为iPhone用户推出了一个应用版本。

OpenSignal已成为的全球移动运营商网速和网络覆盖数据独立来源之一。它并没有依靠移动运营商本身提供的网络覆盖地图,而是直接从用户收集这种信息,并将其公开,让大家都能够看到什么地方哪家运营商网络覆盖范围。在这一过程中,OpenSignal收获了一样副产品:其收集的诸多非网络相关数据带来了移动领域现状方面的深刻洞见,涉及4G网络覆盖、不同的设备型号的使用量数据。换言之,就是碎片化方面的信息。

根据OpenSignal的数据,它发现今年有1.8796万款“不同的Android设备”,较去年的1.1868万大增58%。为了得出这一数据,它调查了安装了它的应用的68.2万部Android设备,因此该数据应该能够代表Android生态系统的现状。毫无疑问,该数字增长是很自然的事情——毕竟,在过去12个月里有大量的新Android设备进入市场,而原有的设备又不会一下子就消失掉。


图1-品牌碎片化


从品牌角度来看,不出意外,三星在Android设备市场占据统治地位,份额高达43%(低于去年的47.5%),索尼排名第二,但份额只有4%,这充分说明了三星与Android阵营其它成员之间的巨大差距。LG、摩托罗拉和华为也位居前列。OpenSignal的数据显示,使用量的13款Android设备中,有12款来自三星。


图2-Android对比iOS

设备繁多只是反映Android碎片化问题的一个方面。OpenSignal收集了来自谷歌和苹果的数据,对两大移动系统各个版本的渗透率状况进行了对比。例如,20.9%的Android用户使用“奇巧”( KitKat,Android 4.4),多数Android用户使用“冰淇淋三明治”(Ice Cream Sandwich,Android 4.0)以上的版本,仍使用“姜饼”(Gingerbread)或者“冻酸奶”(Froyo)的Android用户占比稍微超过14%。


相比之下,根据苹果的官方数据,iOS 7渗透率高达91%,iOS 6占8%,更旧的iOS系统版本占比合计不到1%。

要指出的是,OpenSignal的数据虽然相当广泛,但仍局限于已安装OpenSignal应用的设备——虽然数量重大,但不代表所有的在用Android智能手机,因而或许不能真实反映整体的情况。

不管怎样,OpenSignal的报告还是值得一读的,它也收集了第三方来源提供的一些数据,其中包括碎片化与人均GDP之间的关联性。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: Mouser Element14 e络盟