详情页
首页>资料大全>企业资讯
Moto X+1再曝光:新增皮质后壳版本
新浪手机    发表于   2014-08-27
  8月25日上午消息,早前曾抢先流出Moto E规格及图片的巴西零售商Livraria Logos网站,又一次曝光了摩托新产品的消息。近日,从该网站中发现了Moto X+1将有皮革,竹质及黑色三种后壳版本。

  网站页面中我们能发现Moto X+1有三款Bambu(竹质)、Preto(黑色)以及Couro(传说中的皮革)供选择。网站还显示其机型型号为XT 1097,将配置5.2寸全高清屏幕,内置2.2GHz四核处理器,后置1300万像素镜头,16G存储空间以及2GB RAM运行内存,同时将运行版的Android4.4.4。

  同时该网站还流出一款代号为Titan的新机,型号为XT1069,将配置为5寸高清屏幕,内置1.2GHz四核处理器,以及800万像素摄像头,有着1GB RAM+16GB ROM内存组合,并支持双SIM卡。从配置上来看,很有可能就是走亲民售价路线的新款Moto G。(基德)

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 大联大 富昌 Avnet