详情页
首页>资料大全>企业资讯
外媒盘点:iOS对比Android存在的5个不足之处
OFweek电子工程网    发表于   2014-09-01
  • 作者:Chenzai

    iOS和Android两大阵营的用户长久以来一直在为哪款系统更加优秀进行着无休止的争吵。可以这么说,作为市面上流行的两款操作系统,iOS和Android在许多方面都是旗鼓相当的。但凡事并无绝对,iOS在某些方面要比Android更加出色,但Android也有强过iOS的地方。近,国外媒体就盘点了iOS亟待加强的5个不足之处。

    1.分享功能支离破碎

    毫无疑问,对于熟悉了Android系统的用户来说,iOS恼人的地方就是分享功能的运作机制了。简单来说,iOS的分享功能和Android相比简直就是支离破碎:想要直接从相册当中将图片分享至Dropbox或Google Drive?这是不可能办到的,因为这些应用不会像在Android平台那样进行彼此交流。

    2.让人疑惑的通知系统

    下拉通知面板一直都是Android的标志性功能,而iOS则是在近期才加入了类似功能。但是,iOS的通知面板分成了三个标签,分别是包含天气和股票信息的“今日”标签,显示所有通知的“全部”标签,以及“未读通知”标签。这样的处理已经足够让人疑惑了:哪些通知会进入“全部”标签,而哪些又属于“未读通知”呢?对于简洁的iOS系统来说,这显得有些过分复杂了。

    3.许多应用没有横屏模式

    我们几乎已经习惯了Android上近乎统一的横屏/竖屏切换,但许多应用在Android平台可以切换到横屏,但在iOS上却不行,这显得非常奇怪。

    4.没有电池状态

    部分用户可能并不以为意,但当某些应用开始大量耗电的时候,他们可能就会意识到问题的严重性了。在Android系统中,你可以轻松检测到这样一款应用,并采取相应的措施。但是,虽然这种耗电行为在iOS上发生的几率并不高,但拥有监控应用耗电情况的能力总是好的。

    5.没有“清除全部”按钮

    对于那些安装了大量应用却未关闭其通知功能的iOS应用来说,系统的通知面板可能很快就会被各种各样的通知所占满。但不幸的是,你只能一个一个地将它们清除,而不能像在Android系统里那样点击一下清除全部的按钮便可。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser( 贸泽 )、 Element14 e络盟 )、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    标签: Element14 e络盟 贸泽

    相关阅读

    ·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

    ·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

    ·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

    ·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

    ·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

    ·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

    ·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

    ·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

    ·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

    ·   取样电阻有什么用 2019-04-11

    ·   什么是标准电阻 2019-04-10

    ·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

    ·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

    ·   方块电阻知识解析 2019-04-08

    ·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

    ·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

    ·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

    不同意
    同意并继续