OFweek
电子工程
网讯:AMD官方网站29日更新,放出了源自Kaveri APU的三款全新速龙品牌产品,首次公布了频率,不喜欢集成显卡的用户一定不要错过。
端的是“Athlon X4 860K”,ChinaJoy上首次亮相。它是一颗四核心,二级缓存4MB,基础频率为3.7GHz,动态加速4.0GHz,属于黑盒版可超频,热设计功耗95W。
另一款四核“Athlon X4 840”就不能超频了,而且基础频率只有3.1GHz,动态加速可达3.8GHz,好处是热设计功耗降到了65W。
还有款双核心的“Athlon X2 450”,二级缓存仍是砍到1MB,频率为3.5-3.9GHz,热设计功耗65W。很可惜,它不能超频。
Kaveri因为采用GF 28nm工艺的限制,频率无法做得太高,还远不如上代Trinity/Richland(X4 760K 4.1GHz、X2 370K 4.2GHz),基本抵消了压路机架构改进所带来的提升。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、
Wpi
(大联大)、
Future
(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、
Chip1stop
、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。
相关阅读
·
台媒:半导体产业将迎来这个大商机...
2019-11-05
·
究竟是什么,让新品研发时间缩短一...
2019-11-05
·
MAX232cse芯片介绍
2019-10-22
·
高端数模转换芯片多少钱...
2019-10-17
·
国内电容器生产厂家排名...
2019-10-15
·
贴片排阻有方向及正负极吗...
2019-06-13
·
云汉芯城网站服务规则修订通知...
2019-05-23
·
耐磨热电阻基础知识解析...
2019-04-18
·
表面电阻率基础知识
2019-04-11
·
取样电阻有什么用
2019-04-11
·
什么是标准电阻
2019-04-10
·
铠装热电阻知识解析
2019-04-10
·
铜线电阻率信息大全
2019-04-09
·
方块电阻知识解析
2019-04-08
·
金属电阻率知识解析
2019-04-08
·
绝缘电阻测试仪有哪几种...
2019-04-04
·
色环电阻识别及精度
2019-04-04