详情页
首页>资料大全>企业资讯
智能手机平价高规风潮
东方早报    发表于   2014-09-02
   
根据NPD Display Search预期,平价高规的智能手机将成为主要趋势,并将于2018年占据手机市场的78%。报告亦指出,2014年低阶智能手机占率将达37%,到了2018年还将增至46%,中阶智能手机的比重也将由29%成长至32%。相对的,高阶智能手机则将会由33%的比重率退至22%,主打高价路线的手机品牌似乎有难了!    

今年在国际消费性电子展(CES)展场上,遍布各种搭载多核心处理器、大尺寸和高解析度荧幕等高规格元件,且售价仅100美元(约320令吉)的新一代平价高规手机,除了华为(Huawei)、中兴、联想(Lenovo)新机倾巢而出外,许多国际品牌亦未缺席。

特别是华硕(Asus)端出多款ZenFone系列手机公司,低阶方案仅售299令吉,且仍搭载4寸高解析度荧幕和英特尔(Intel)双核心1.2GHz处理器;三星(Samsung)也发布一款售价为670令吉的四核心中阶机种赢回应竞争对手;宏达电(HTC)也于日前在大马推介全新HTCOne E8,据介绍,E8内置规格和旗舰机M8相似,但价位就整整便宜了700令吉,足见这股由中国厂商带动的平价高规格手机热潮已开始朝全球市场蔓延,并逐渐成为各国手机品牌厂追逐焦点。

东南亚区产品市场经理汤有杰(Wayne Tang)说:「根据调查,即便预算不多,但许多消费者还是会非常注重手机的规格。」他续说,所以许多消费者都会宁可等到手机过季,再用更低的价钱购买。

其中,飞速冒出头来的小米手机可说是平价高规设计的代表,当市面上搭载四核心处理器的高阶旗舰机种还在1500令吉以上的价格时,小米却以不到1000令吉的价位提供同等的系统,显见在平价高规的趋势带动下,手机售价再也回不去了,但功能规格却没有妥协的空间。

随着联发科、高通(Qualcomm)、迈威尔(Marvell)、博通(Broadcom)和展讯等晶片商竞相推出多核心应用处理器整合3G基频处理器的系统单晶片(SoC),并打造结合周边零组件设计的低成本公板方案,平价高规手机的设计进展已开始突飞猛进;对手机制造商而言,更是能以150美元(约460令吉)的价位实现媲美高阶机种的显示、联网和处理性能。

平价高规手机成主流——三星、苹果有难了?

根据DisplaySearch第二季智能手机报告指出,随着智能手机市场的成长转向新兴市场,平价高规的智能手机将成为主要的趋势,以往的品牌三星、苹果将面临挑战。

三星、苹果从2008年以来一直处于智能手机的地位,除了取代诺基亚(Nokia)成为全球智能手机发展的领头品牌外,其他智能手机品牌产品规格与开发方向都跟随这两个品牌的方向。

虽然如此, 好景却不再, 根据观察市占表现,DisplaySearch指出,三星今年首季的市占率为32%,第二季下滑为30%,预估第三、四季将分别下滑至27%、26%;苹果今年第二季市占仅13%,预估随着新机问世,第三、四季将可望达到16%、17%的市占。

Display Search表示,虽然苹果于去年也首度发表所谓平价版的iPhone 5C,但价位仍在1800令吉左右,作用不大!至于三星,Display Search指出,三星除了在中国之外,在印度也都面临在地品牌的威胁,虽然这些品牌仍然无法挑战三星的品牌形象,却可以利用供应链的整合与更低利润的经营模式,让三星在中低阶智能手机市场的发展面临很大压力。

智能手机新趋势

NPD Display Search预估2014年全球智能手机市场将达到1亿1800万台的规模,若以价格作为区分高阶、中阶与低阶的智能手机市场,将会发现未来的智能手机成长大部分在中阶与低阶的市场。

NPD Display Search定义低阶手机为200美元(大约640令吉)以下的智能手机,中阶则是介于200美元至400美元(大约640令吉至1300令吉),高阶智能手机则是400美元(1300令吉以上);根据NPD Display Search第二季智能手机报告,2014年低阶智能手机年成长率为43%,而中阶智能手机由2013年至2014年成长约42%;相较于强势的中低阶市场,高阶智能手机预估2014年为负成长,对于以高阶市场为主的许多品牌与芯片厂商而言,这个趋势促使新产品的开发方向必须以中低阶智能手机为主。

64bit将作为产品要求

除了LTE、八核心之外,64 bit将会是芯片厂商与品牌在2014年下半年与2015年主要要求的产品功能。面对市场的成长动能往中低阶市场增加的趋势,芯片厂商针对64bit的产品发展并不于高阶机种,也将64 bit定位为2014年下半年甚至2015年的中低阶智能手机的产品要求。

根据芯片厂商的规划,2015年低阶的64 bit芯片已经可以支持HD(1280x720)分辨率,同时中阶芯片也可支持至FHD(1920x1080)分辨率,对于智能手机市场而言,2015年将会是荧幕分辨率更往上提升的一年。

苹果(Apple)从去年的A7芯片就已经是64 bit,预估今年64 bit依然会出现在的苹果芯片上。英待尔(Intel),惠达(Nvidia)与三星(Samsung)也将会分别推出64 bit的智能手机芯片,然而这些都是以中高阶产品定位为主。

目前两家的芯片厂商Qualcomm ( 高通) 与MediaTek(联发科)除了高阶机种之外,分别也针对中低阶皆有提供非常具价格竞争力的64 bit芯片。由于两大芯片厂商所提供的低阶64 bit芯片所对应与支持的荧幕分辨率皆是HD高清(1280x720),同时中阶64 bit芯片可支持FHD(1920x1080)荧幕分辨率。

当芯片厂商已经开始大幅度降价,其他关键零组件同样必须跟着降价,因此预估2015年下半年入门款的LTE 64bit中国智能手机售价有可能将介于82至85美元之间(252令吉至272令吉)。

虽然售价下降幅度很大,但是不代表产品规格会因此而退缩,除了LTE与八核心的芯片之外,对于荧幕的要求也是5寸HD高清以上。

高、中阶手机大比拼

在智能手机市场中,旗舰机集高阶规格于一身,自然是人见人爱。不过,对于预算不丰的族群而言,中下阶机种才较可能是他们真正入手的对象!近期,各大手机品牌都致力于开发「低价」但功能「不马虎」的中阶手机,让消费者以更低的价格便能轻薄、大荧幕、效能,三样具备!

索尼(Sony)

欲想享受旗舰机的新功能,但没办法承担高价位的价格?索尼新发布的中阶新机Xperia T3用了经典的白、黑、紫3种颜色;而它在外观上有特色的地方是采用了不锈钢作为机框(frame)的材质。索尼表示由于手机使用了不锈钢材质,让手机在只有7mm厚度的情况下也能保持坚固耐用,不锈钢机框并具备天线的功用。而手机背面则使用雾面塑料机壳,并没有如同高阶机种一般的双镜面设计。Xperia T3搭载一个5.3寸IPS荧幕,解析度为高清720x1280解析度。另外荧幕支援Mobile Bravia Engine 2与Triluminos Display显示技术,可增强显示画质表现。

Xperia T3搭载较为中阶的规格配备,Android4.4KitKat作业系统,Qualcomm Snapdragon 1.4GHz四核心处理器,另配置1GB RAM/8GB ROM储存空间,并支援32GB记忆卡扩充。E8与Xperia T3同样也是款4G手机。Xperia T3搭载800万画素,前相机则有110万画素。主相机采用了自家的Exmor RS感光元件,除了支援HDR摄录以外,也有1080p录影、防手震、高级自动模式、追踪对焦等功能,也支援Social Live、AR拍摄、Timeshift Burst连拍照片、美颜及创意效果。

宏达电(HTC)

HTC(宏达电)看准手机的中阶市场,推出中价版HTC One(E8)。在外型设计上,E8与其年度旗舰机M8没有太大的分别,同样是一体成型,但材质从金属变成了聚碳酸酯。采用聚碳酸酯材质的E8让机身重量更为轻巧,重量为145克。在规格方面,E8与M8也十分类似,的分别除了是机身材质之外,E8也不支援红外线与Ultra Pixel景深相机,故没法拍到景深照片以及不能拿来遥控电视机。

不过, One(E8)同样使用Qualcomm S801四核心2.5GHz处理器,是目前效能快的一款;另配置2GB RAM与16GB ROM,并支援microSD记忆卡。内建的电池是2600mAH容量,不能更换。另外HTC One(M8)备有的Boomsound立体声双喇叭、手势操控Motion Launch也能在E8中找到。相机方面,HTC One(E8)与Desire 816一样,采用BSI背照式F2.2大光圈1300万画素主相机,前相机也有500万画素,售价为1699令吉。

HTC One(M8)的景深相机,可轻松拍出令人惊艳专业级照片,UFocus可以重新任意选择对焦点、前景突显柔化背景,魔法幻境带给用户好玩的动画呈现。用HTC One(M8)拍出的照片,就是这么好玩。
































































ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 Future Wpi Onlinecomponents

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续