详情页
首页>资料大全>企业资讯
英特尔发布首款八核桌面处理器
集微网    发表于   2014-09-02
   
美国西雅图游戏展(PAX Prime),2014 年 8 月31日——英特尔公司面向有极限性能需求的电脑用户发布了首款8核桌面处理器——全新第四代智能英特尔® 酷睿™i7-5960X处理器至尊版(研发代码为“Haswell-E”)。

对于渴望极限性能的发烧友、游戏玩家和内容创建者,首款支持 16线程和全新 DDR4 内存的英特尔桌面处理器将使桌面系统达到前所未有的极致速度。全新的增强版英特尔® X99芯片组和强大的超频功能可令发烧友优化系统以实现强大的性能。

英特尔副总裁兼桌面客户端平台事业部总经理Lisa Graff表示:“我们非常兴奋地开启了在今年年初规划的‘重塑桌面计算’的新阶段。全新第四代智能英特尔® 酷睿™i7-5960X处理器至尊版为渴望进一步提升系统性能的发烧友,提供他们所需的运算速度、核心性能、超频表现以及平台功能。”

在此次西雅图游戏展上,英特尔将进一步展示全新第四代智能英特尔® 酷睿™处理器至尊版的全新功能。在英特尔的展位上,几家制造商基于英特尔新处理器家族产品演示了Lucky’s Tale*、黑暗之魂2*和泰坦陨落*、以及使用Oculus Rift*头戴式显示器的人称射击类游戏Superhot*等热门游戏。此外,英特尔将在基于全新处理器的系统上通过Twitch*展示游戏和视频,凭借八核桌面处理器的特性,用户将畅享高品质的在线游戏数据传输视频流,实现更低延迟的游戏体验。

利用这一全新平台的优势,英特尔还将与行业合作伙伴进行更密切的合作。通过携手原始设备制造商、内存厂商、主板厂商和显卡合作伙伴等来帮助扩大发烧友生态系统。

Alienware*总经理Frank Azor表示:“在我们开发的系统中,Alienware始终将性能放在首位,我们将不断寻找尖端技术,为客户提供竞争优势。因此,与英特尔合作,将其全新8核至尊处理器应用到我们的全新旗舰游戏台式机Alienware Area-51中是毋庸置疑的决定。通过在Alienware Command Center 4.0中使用全新超频和监控特性,我们能充分利用处理器挖掘强大的超频空间。全新第四代智能英特尔® 酷睿™处理器至尊版非常适合需要从系统中获得性能的游戏玩家。”

Falcon Northwest*的总裁Kelt Reeves表示:“我对英特尔的全新平台感到非常兴奋。这是的桌面计算新技术组合,也是我所见出色的技术组合。发烧友将对使用DDR4内存、10个SATA 6GB端口、40 条PCI Express通道和8核CPU所能做的事情惊叹不已。”

Digital Storm*的首席品牌官Harjit Chana表示:“现在对于发烧友而言是一个激动人心的时刻。全新第四代智能英特尔® 酷睿™处理器至尊版系列将突破各种测评记录。借助高达 8 个CPU核心和采用 DDR4 内存的全新X99芯片组,我们的客户现在能够定制和购买具有极限高性能的电脑。”

ORIGIN PC*的首席执行官兼联合创始人Kevin Wasielewski表示:“全新第四代智能英特尔® 酷睿™i7-5960X 处理器至尊版采用16线程,具有更快的速度和更低的温度,它能让电脑发烧友的梦想成真。众多创纪录的ORIGIN PC台式机速度也将得到进一步提高。”

MAINGEAR*的首席执行官兼创始人Wallace Santos表示:“借助8核无可阻挡的处理能力和对全新DDR4内存的支持,英特尔的全新平台将提供处理能力,为超级游戏玩家和要求严苛的发烧友提供他们所需的电脑性能。”

许多基于英特尔X99芯片组的桌面平台当前还支持英特尔®雷电TM技术。结合第二代雷电接口,可支持用户以20GB/每秒的速度快速连接到电脑。4K视频编辑、3D渲染和游戏开发等数据密集型任务都能够从第二代雷电接口的性能中受益。(请联系您的电脑制造商或主板制造商了解电脑兼容性。)

英特尔将推出三款6核到8核的全新处理器,定价从389到999美元不等,这些全新处理器都是无冲突处理器1。了解关于全新第四代智能英特尔® 酷睿™处理器至尊版系列的更多信息,请点击这里。




ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 贸泽 大联大 富昌

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续