详情页
首页>资料大全>企业资讯
防范盗版问题 OTT/联网电视芯片安全受瞩目
新电子    发表于   2014-09-03

    智慧联网电视商机起飞与OTT(Over-The-Top)内容的激增,使得相关产品制造和服务供应商对于安全解决方案的需求日益殷切,因此联网电视晶片商晨星在新一代联网电视晶片中加入了由Rambus安全部门Cryptography Research所提供的CryptoFirewall安全核心,协助营运商与OTT经销商免于侵权困扰。

    晨星行销总监Wayne Tsai表示,消费者希望由家中的联网电视收看自己喜欢的内容,为实现这种灵活性,联网电视必须接收不同营运商与OTT经销商所提供的服务,并采用不同的限定接收系统(CAS)与数位版权管理(DRM)系统。

    据了解,CryptoFirewall核心是一个特定应用积体电路(ASIC)的安全核心,可为讯号安全应用提供可靠的硬体基础,并保护晶片中的加密金钥与算法(Computations),即使周围零件受到损坏,亦不影响其功能,有助确保从机上盒到联网电视等应用一致的高水准安全。

    此外,该核心很容易直接整合到机上盒晶片商所开发的影像解码系统单晶片(SoC)中,并提供强固且具成本效益的解决方案,可与硬体和软体式的限定接收方案互补。

    Wayne Tsai指出,对于须接收不同营运商与OTT经销商内容的复杂要求,CryptoFirewall安全核心透过独特与创新的方式,使新一代联网电视晶片具有硬体安全防护与支援多营运商的灵活性,并能与晨星的可信赖执行环境(TEE)无缝整合。

    Rambus Cryptography Research总裁暨首席科学家Paul Kocher强调,CryptoFirewall 矽智财(IP)核心能帮助联网电视实现类似机上盒的内容等级保护,并减少服务供应商内部的工程和整合成本。藉由这项合作,晨星将能实现联网电视安全性的突破性改革,并实现OTT内容的完整潜力,以安全且无缝的方式,使消费者从家中电视即可接收宽广范围的来源。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: IC采购 芯片采购网 ICKey

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续