详情页
首页>资料大全>企业资讯
郭明池:iPhone 6不会用正反可插的USB接口
新浪手机    发表于   2014-09-03
 
此前曝光的正反可插USB接口

  新浪手机讯 9月2日上午消息,KGI证券的分析师郭明池(Ming-Chi Kuo)报告称,苹果公司很可能不会在iPhone 6上使用所谓不分正反的闪电数据线以及电源适配器。

  此前,多个消息源曝光了全新的iPhone 6电源适配器,并声称全新接口可以正反两面插,并不像以往USB接口需要对准凹槽才可接驳。

  同时所谓的全新电源适配器的输出电流传闻将从1A升至2A,这也将提升iPhone的充电速度。

  而郭明池则认为,考虑到“控制成本”以及“有限的用户体验提升”来看,iPhone 6上并不会采用这种可正反双插的全新USB数据接口。

  就在上个月,苹果第三方供应商Moca.co表示苹果仍旧没有向代工厂下任何新闪电数据线订单,也就是说将在九月发布的iPhone 6并不会采用全新数据线。

  但是Moca.co称虽然没有新的闪电数据线,但是iPhone 6确认将采用全新电源适配器,将比当前输出电流提升一倍,将适配包括iPhone、iPod以及iPad mini等iOS设备。(琪欣)

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 元器件交易网 IC采购 芯片采购网

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续